Chi si trova in tenda durante un temporale, corre naturalmente rischi molto più alti di essere colpito da un fulmine rispetto a chi si trova in una casa.
Tuttavia, è possibile ridurre il rischio se si monta la tenda in un posto idoneo. Per questo motivo, non montarla mai in luoghi esposti, vicino a pali e aste, ai margini del bosco, sotto un albero isolato o sotto i suoi rami.
Tutti i punti “sporgenti” sono un obiettivo preferenziale per i fulmini. Montare la tenda in un campo aperto o addirittura su una collina, dove costituisce il punto più alto, è pericolosissimo.
Posti molto migliori per una tenda sono in un bosco o sotto un grande gruppo di alberi, a patto di tenere una distanza di almeno tre metri dai tronchi.
Durante un temporale, accovacciarsi su un materasso asciutto, tenere le distanze dalle aste e non toccare le pareti della tenda.
Sono solo alcune semplici misure, tuttavia molto efficaci per evitare di essere colpiti da un fulmine mentre si è in tenda.
Se ci si trova in un camper o in una roulotte con involucro di metallo, si applica lo stesso principio della gabbia di Faraday come per le automobili. I presupposti sono però che:
- i tettucci ribaltabili siano chiusi.
- l’alimentazione elettrica esterna venga interrotta estraendo il connettore di rete dalla spina e il cavo di alimentazione sia stato posato ad almeno un metro dalla roulotte o dal camper
- tutte le altre linee di alimentazione, ad es. del telefono e dell’antenna, siano separate. Se l'antenna è telescopica, farla rientrare. L’antenna deve disporre di messa a terra, cioè collegata al telaio in metallo della roulotte o, meglio ancora, con un’asta di metallo inserita nel terreno.
Per le roulotte e i camper con sede fissa, consigliamo di installare l’antenna del televisore separatamente su un tubo di metallo distante almeno cinque metri. Le persone che si trovano nel camper o nella roulotte, durante un temporale, devono evitare il contatto diretto con linee e oggetti metallici.
Per le roulotte con involucro esterno non metallico, la protezione antifulmine può essere migliorata applicando un portapacchi in metallo. Questo deve essere collegato con la carrozzeria come i listelli metallici sui quattro lati della stessa mediante un filo in acciaio galvanizzato o alluminio (sezione di sei millimetri quadrati). Ancora più efficace è una messa a terra supplementare attraverso un’asta metallica inserita nel terreno.
Se il mezzo non costituisce una gabbia di Faraday come un’automobile o una roulotte con involucro esterno, è possibile ripararsi nei locali comuni dotati di impianto parafulmine, come la lavanderia o la mensa.