I cacciatori possono installare una protezione antifulmini sulle torrette di avvistamento?

Per le torrette di avvistamento sugli alberi, una buona protezione antifulmine consiste in un filo di rame con sezione di almeno 16 millimetri quadrati da applicare al lato opposto al tronco dell’albero (massima distanza possibile alle persone). Un’estremità del filo deve trovarsi diversi metri sopra la torretta di avvistamento e l’altra estremità deve essere sotterrata per alcuni metri nel terreno.
Al fulmine viene offerto una scarico in metallo, quindi si esclude quasi completamente il rischio che l’elettricità scelga il corpo umano o il legno dell’albero

back to top