Quanto è lontano un temporale, quando è pericoloso?

La distanza di un temporale dal luogo di osservazione è facile da calcolare.
È espressa in metri e si ottiene moltiplicando la velocità del suono di 330 metri al secondo, alla quale si avvicina il tuono, con il numero di secondi che intercorrono fra l’apparizione di un fulmine e la percezione del tuono.
Un temporale è quindi a una distanza di 3,3 chilometri, se fra tuono e fulmine passano dieci secondi.
A cinque secondi di intervallo, il temporale è a soli 1,6 chilometri ed è quindi pericolosamente vicino.

back to top