DEHNsphere:数字韧性平台
实时掌握资产状况
DEHNsphere 是面向关键电气基础设施的数字韧性平台。作为物联网云平台,它与智能现场设备连接,持续监测雷击事件和电气系统的状态。
所有采集的运行数据均汇集于中央仪表板,并通过基于云的分析转化为可直接采取行动的洞察、警报和建议。无论您运营的是风力发电机组、电网还是工业设施,DEHNsphere 都能帮助您针对分布在不同地域的资产,更快地做出有据可依且符合合规要求的决策。
防护由此转变为主动韧性,提高运行可靠性,创造可衡量的业务价值。使用 DEHNsphere 降低风险,避免计划外停机,提高分散式资产组合的可用性。
平台核心功能

DEHNsphere 与 DEHNdetect:面向风电行业的智能监测解决方案。
DEHNdetect 雷电流测量系统专为风力发电机组开发,以紧凑型箱式方案直接安装在机组内部。该系统借助罗氏线圈,可检测云对地雷击和上行雷击。叶片检测单元(BDU)可将雷击直接对应到受影响的叶片。
DEHNsphere 云平台以无线方式连接 DEHNdetect 测量系统。通过该数字化 IoT 平台,运营商可实时查看 DEHNdetect 检测到的所有雷电事件及其影响。
资产健康仪表板
风力发电机组应用案例
使用 DEHNdetect
与日本的防雷系统相比,其用户界面非常友好且功能强大,同时操作简便。
DEHNsphere 常见问题解答
雷电活动会严重影响关键基础设施的可用性和安全性。DEHN 智能解决方案可清晰呈现雷电对您系统的影响,帮助运营商降低风险、避免计划外停机,并提高分布式基础设施的可靠性。
DEHNsphere 将联网设备采集的雷电和过电压事件原始数据转化为可付诸行动的洞察。运营商因此能够降低风险、提高可用性,并更高效地管理关键基础设施。主要优势如下:
- 即时了解雷电事件及其强度
- 通过针对性检查减少计划外停机
- 减少维护工作,降低成本
- 对多个站点和资产进行集中监测
DEHN 针对不同细分市场和应用提供一系列智能监测设备,均可接入 DEHNsphere 韧性平台。产品范围涵盖单个智能设备以及全托管式端到端解决方案。
该解决方案面向关键基础设施的运营商和业主,对他们而言,高可用性、安全性和韧性至关重要。
典型应用领域包括:
- 供电企业和电网运营商
- 风力发电厂和光伏电站
- 工业设施和生产基地
- 数据中心和交通系统等关键基础设施
- 保险公司和技术评估机构
DEHNsphere 是 DEHN 的 IoT 云平台,用于监测雷击事件和电气资产状态。该平台集中提供来自已连接 DEHN 智能现场设备的数据,实现实时可视化、事件分析,并提供可直接指导行动的洞察。该平台在集中式云端安全地采集、分析和可视化雷电数据,主要功能如下:
实时监测
持续记录和分析雷击、冲击电流和瞬态过电压。
各资产的事件历史
全面记录每项资产的所有事件,并在仪表板上与所有关键测量值一同清晰显示。
严重程度与影响分析
自动评估事件的严重程度及其对受影响基础设施的潜在影响。
可配置的告警和通知
可自定义阈值,并向相关团队发送电子邮件通知,以便快速、有针对性地响应。
远程设备管理
为 DEHN 智能现场设备提供空中固件升级(FOTA)和远程配置。
开放式集成架构
通过 MQTT 和 Modbus,可灵活集成到 SCADA、云环境或企业应用等系统中。
可以。DEHN 提供接口,可将原始数据集成到第三方 OT 系统、资产管理工具或定制云平台中。
虽然可以集成原始数据,但我们建议使用 DEHNsphere。其专业的分析和显示功能可将数据转化为有价值的洞察。
是的。DEHN 智能现场设备可近乎实时地呈现所有已连接资产的雷电活动情况。
用户可以:
- 通过 DEHNsphere 仪表板监测事件
- 配置个性化电子邮件通知
- 使用历史数据进行报告和分析
此外,DEHN 还可根据记录的事件提供可选的报告和专家分析。
DEHN 将数据安全放在首位。DEHN 智能现场设备和 DEHNsphere 平台依据严格的数据保护和安全原则开发,始终确保数据的安全传输、存储和使用。
该平台符合现行安全标准,包括:
- 加密数据传输
- 基于角色的访问控制
- 定期安全更新
数据存储在经过认证的数据中心,并符合适用的数据保护法规,例如《通用数据保护条例》(GDPR)。
请联系我们,安排试点安装或我们解决方案的现场演示。我们将向您展示 DEHN 智能解决方案如何保护您的设施。