DEHN 网络账户和网络应用程序通用使用条款
1. 适用范围
1.1 本通用使用条款(以下简称“GTU”)适用于使用 DEHN SE(地址:Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt,以下简称“DEHN”)提供的以下服务:DEHN 网站中以 DEHN-Web-Account 为名的非公开访问部分,以及 DEHN 在 DEHN-Web-Account 下提供的所有网络应用程序,包括通过 DEHN-Web-Account 和网络应用程序可访问的所有功能(以下统称“服务”)。
1.2 使用各网络应用程序时,除本 GTU 外,还适用相应的特别使用条款(以下简称“STU”)。使用任一网络应用程序前,必须另行同意相应的 STU。如使用某网络应用程序需要下载软件,则在使用该软件前,还必须同意特别许可条件(以下简称“SLC”)。
1.3 如本 GTU、相应的 STU 和/或相应的 SLC 之间存在不一致,按以下优先顺序适用:
1. 特别许可条件(“SLC”),
2. 特别使用条款(“STU”),
3. 通用使用条款(“GTU”)。
1.4 仅《德国民法典》(Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)第 14 条所定义的经营者有权注册服务,即在从事法律行为时以其商业、经营或职业身份行事的自然人、法人或具有法律人格的合伙企业(以下简称“客户”)。消费者不得注册和使用服务。
1.5 客户的条款和条件如偏离本 GTU 或对其进行补充,仅在 DEHN 书面同意后方可适用。
1.6 本 GTU 取代此前所有的使用条款。
1.7 DEHN 保留随时修改本 GTU 且无需说明理由的权利,修改对未来生效。DEHN 将以适当方式(例如发送电子邮件至客户提供的电子邮件地址)将修改内容通知客户。每位客户均有权在收到 DEHN 修改通知后 4(四)周内终止 DEHN-Web-Account 的使用协议。如客户未在此期限内终止使用协议,则视为已接受修改后的 GTU。DEHN 将在修改通知中另行向客户说明该 4 周期限的意义。
2. 协议的订立和 DEHN-Web-Account 的注册
2.1 使用服务需要一个用户账户(以下简称“DEHN-Web-Account”),并需客户同意本 GTU。
2.2 DEHN-Web-Account 是注册和使用网络应用程序的前提条件。只有在注册并首次登录 DEHN-Web-Account 后,客户方可订立网络应用程序的使用协议并开设网络应用程序的用户账户(以下简称“网络应用程序账户”)。
2.3 DEHN-Web-Account 通过 DEHN 提供的注册表进行注册。
2.4 为客户设立 DEHN-Web-Account 的人员(以下简称“注册人”)或设立网络应用程序账户的人员(以下简称“网络应用程序管理员”)必须是客户的员工,并具有代表客户订立此类协议的充分授权。
2.5 注册人填写所有必填字段并代表客户同意本 GTU 后,即可向 DEHN 发送注册请求。注册人发送注册请求,即代表客户提出订立 DEHN-Web-Account 使用协议的具有约束力的要约。DEHN 随后审核注册请求。如接受要约,DEHN 将以电子形式向注册表中提供的电子邮件地址发送确认。该确认电子邮件即构成对订立 DEHN-Web-Account 使用协议之要约的承诺。
2.6 注册确认中包含一个超链接。注册人可通过该超链接首次登录。首次登录时,需输入注册表中提供的电子邮件地址以及注册人在注册表中设定的密码。
2.7 第 2.5 条所述的注册确认既不构成各网络应用程序的使用协议,也不产生基于该使用协议使用网络应用程序的权利。使用各网络应用程序须分别订立单独的使用协议,并且除本 GTU 外,还须遵守同样适用的相应 STU 和 SLC。
2.8 网络应用程序管理员可授权客户的员工使用网络应用程序(以下简称“授权用户”)。为此,网络应用程序管理员可根据相应适用的 STU 为网络应用程序开设子账户(以下简称“网络应用程序用户账户”)。网络应用程序管理员可根据相应适用的 STU 授予授权用户不同的权限。
2.9 网络应用程序管理员可邀请其他人员临时使用网络应用程序(以下简称“访客”)。为此,网络应用程序管理员可根据相应适用的 STU 为网络应用程序开设访客账户(以下简称“网络应用程序访客账户”)。网络应用程序管理员可根据相应适用的 STU 授予访客不同的权限。
2.10 为避免疑义,DEHN 与注册人、网络应用程序管理员、授权用户或访客之间不订立使用协议。使用协议仅与客户订立。
3. 服务的使用
3.1 使用服务的前提是一台可联网的终端设备,该设备须安装市面通行且为最新版本的操作系统和网页浏览器。此外,使用服务还需要具有足够数据传输速率的互联网连接。
3.2 客户负责确保在其责任范围内满足并维持访问和使用服务所需的技术前提条件。
3.3 客户必须确保其注册人、网络应用程序管理员和授权用户提供的数据始终为最新数据,并在必要时进行更新。个人访问数据(如密码)不得转交第三方,且必须以防止第三方获取的方式保存。出于安全原因,应定期更改密码。如有理由认为未经授权的人员已获取或知悉访问数据,客户必须立即通过电子邮件通知 DEHN,并立即更改其访问数据。
3.4 对于离开客户公司的注册人、网络应用程序管理员和授权用户,或其对 DEHN-Web-Account 或各网络应用程序的访问权限即将终止的上述人员,客户负责立即停用其账户。对于其各网络应用程序访问权限即将终止的访客账户,同样适用。如因技术或其他原因无法停用,客户必须立即通知 DEHN。
3.5 客户不得滥用服务。以下情形尤其构成滥用服务:客户 (i) 提供其明知不正确的信息,或 (ii) 采取旨在规避技术保护措施的行为,或 (iii) 超出约定的使用范围。
3.6 客户承诺不对服务实施电子攻击。电子攻击尤其包括:试图突破、规避或以其他方式使 DEHN 的安全机制失效,使用计算机程序自动读取数据,使用和/或传播病毒、蠕虫、木马,实施暴力破解攻击,发送垃圾信息,或使用可能损害 DEHN 的其他链接、程序或方法。
3.7 客户承诺不上传任何违法、侵权、侮辱、诽谤、歧视、违反人道、种族主义、违宪、性别歧视、美化暴力或色情的内容。
3.8 如客户获知违反本 GTU 第 3.7 条的内容,且该内容源自其注册人,或源自客户被用于违反本 GTU、网络应用程序的 STU 和/或 SLC 的网络应用程序账户、网络应用程序用户账户及网络应用程序访客账户,客户将立即删除该内容。
3.9 DEHN 有权删除侵权内容,尤其是违反本 GTU 第 3.7 条的内容,并有权限制对特定功能的访问,或封锁客户被用于违反本 GTU、网络应用程序的 STU 和/或 SLC 的 DEHN-Web-Account、网络应用程序账户、网络应用程序用户账户及网络应用程序访客账户。
3.10 客户将确保其注册人、网络应用程序管理员、授权用户和/或访客 知悉并遵守本 GTU 以及相应适用的 STU 和 SLC 的规定。
3.11 对于其注册人、网络应用程序管理员、授权用户 和访客违反本 GTU 以及相应适用的 STU 和 SLC 规定的行为,以及其注册人、网络应用程序管理员、授权用户和访客的其他违法行为,客户必须视同其自身的违法行为承担责任,并使 DEHN 免于承担由此产生的一切损害和合理费用。
3.12 对于由客户、其注册人、网络应用程序管理员、授权用户和访客负责的侵犯第三方权利的行为,客户本身直接对该第三方承担责任。如第三方基于此类侵权行为提出合理索赔,客户有义务使 DEHN 完全免责,除非客户能够证明其对造成损害的侵权行为不负有责任。DEHN 保留向客户、其注册人、网络应用程序管理员、授权用户和访客提出索赔的权利。对于其注册人、网络应用程序管理员、授权用户和访客因使用服务而向 DEHN 提出的所有索赔,客户将使 DEHN 免责。
4. DEHN 提供的服务
4.1 服务的内容、范围和质量仅以 https://www.dehn.de/de/leistungsbeschreibung-services 上提供的服务说明为准。
4.2 DEHN 仅以基于网页的服务形式提供服务,使用时需要网页浏览器,除非各网络应用程序的 STU 另有规定。
4.3 可从 DEHN-Web-Account 下载的文档和数据,例如 3D 产品数据(以下简称“文档下载”),仅用于提供一般性参考,并且仅作为对客户业务运营的辅助或支持。它们不能取代客户必须自行进行的个案专业评估和咨询。
4.4 DEHN 将不定期更新文档下载。客户在任何情况下均只能使用文档下载的当前版本,并在使用已下载的文档下载之前,检查 DEHN 是否已在此期间对其进行了更新。
4.5 DEHN 不对文档下载的完整性和正确性负责。
4.6 DEHN 不对文档下载的内容是否符合当前技术水平负责。
4.7 DEHN 保留根据市场情况持续调整服务的权利。对于显著降低服务功能的修改,DEHN 将 以适当方式(例如发送电子邮件至客户提供的电子邮件地址)通知客户。每位客户均有权在收到 DEHN 修改通知后 4(四)周内终止受修改影响的使用协议。如客户未在此期限内终止使用协议,则视为已同意修改后的服务范围。DEHN 将在修改通知中另行向客户说明该 4 周期限的意义。
4.8 如客户根据第 4.7 条终止协议,DEHN 将向客户退还其已支付的、因终止而无法继续使用服务的剩余期限的费用。
4.9 DEHN 保留停止提供服务所依托的基础设施及服务本身的权利。DEHN 将至迟提前 6(六)个月通过电子邮件通知客户。
4.10 客户仅有权在当前成熟的技术水平范围内使用服务。如因容量限制或服务器的安全性或完整性而有必要,或为实施旨在妥善提供或改进服务的技术措施(例如维护工作),DEHN 保留暂时限制访问服务的权利。DEHN 将以适当方式(例如发送电子邮件至客户提供的电子邮件地址,或在登录 DEHN-Web-Account 时)将第 1 句所述的暂时限制通知客户。
4.11 DEHN 保留委托分包商提供服务的权利。
5. 使用权
5.1 服务受著作权保护。
5.2 除本 GTU 以及相应的 STU 和 SLC 另有约定外,客户仅可为其自身内部业务目的使用服务。不允许《德国股份公司法》(Aktiengesetz – AktG)第 15 条及以下各条所定义的客户关联公司使用服务。未经 DEHN 事先明确同意,或除 GTU 或相应适用的 STU 和 SLC 另有规定外,客户不得让其以注册人、网络应用程序管理员或授权用户身份行事的员工以外的人员使用服务,不得为第三方使用服务、向第三方提供服务或使第三方可访问服务,也不得公开或传播服务。
5.3 DEHN-Web-Account 仅可由注册人使用,网络应用程序账户仅可由网络应用程序管理员使用,网络应用程序用户账户仅可由授权用户使用,网络应用程序访客账户仅可由访客使用。DEHN-Web-Account、网络应用程序账户、网络应用程序用户账户或网络应用程序访客账户不得由多人使用。
5.4 除按预期用途使用服务外,客户无权对服务进行反编译、汇编、仿真或复制。
5.5 根据第 2.5 条确认注册后,DEHN 在使用协议期限内授予客户一项非独占、不可转让、有时间限制且不可再许可的权利,以根据本 GTU 的规定使用 DEHN-Web-Account。
5.6 根据第 2.5 条进行的注册确认不授予更广泛的使用权,尤其是使用网络应用程序的权利。
5.7 文档下载受著作权保护。根据第 2.5 条确认注册后,DEHN 授予客户一项非独占、不可转让、有时间限制(直至发布更新版本为止)的权利,以便为内部业务目的以未经修改的形式使用文档下载。在具体规划项目的框架内,客户还可以未经修改的形式将文档下载转交给其客户;不允许超出此范围的再许可。不得删除或更改用于识别文档下载的商标、公司标志、其他标记或保护标记、著作权标记、序列号及其他特征。
6. 费用
6.1 DEHN 根据本 GTU 的规定免费向客户提供 DEHN-Web-Account 的使用。
6.2 网络应用程序的使用可适用不同的费用规定。
7. 责任
7.1 对于人身伤害、欺诈意图,以及因 DEHN 的法定代表人或履行辅助人故意或重大过失造成的所有损害,DEHN 承担无限责任。
7.2 在其他情况下,DEHN 原则上仅在其对违约负有责任时,就违反重要合同义务承担责任。重要合同义务是指对协议的妥善履行至关重要、另一方通常有权信赖其履行,且违反该义务会危及协议目的实现的合同义务。违反此类重要合同义务的责任,在金额上以订立协议时可预见的典型损失为限。
7.3 可预见典型损失的上限为每起损害事件 EUR 5,000.00。
7.4 在其他情况下,DEHN 对过失造成的损害不承担责任。这同样适用于 DEHN 的法定代表人和履行辅助人。
7.5 上述责任限制不适用于 DEHN 明确作出明示保证的情况,也不适用于依据《德国产品责任法》(Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG)承担责任的情况。
7.6 对于订立协议时已存在的缺陷,排除不以过错为前提的损害赔偿责任。
7.7 针对 DEHN 及其法定代表人和履行辅助人的损害赔偿请求权,原则上自产生之日起一年后失效。第 7.1 条所述情况以及依据《德国产品责任法》(Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG)承担的责任不受此限。
8. 期限和终止
8.1 DEHN-Web-Account 的使用协议无固定期限。
8.2 客户可根据以下第 8.3 条和第 8.4 条,随时以普通方式终止 DEHN-Web-Account 的使用协议,无需遵守通知期。
8.3 如客户已在某一 DEHN-Web-Account 下订阅了一个或多个网络应用程序,则终止 DEHN-Web-Account 的使用协议将自动同时终止在该 DEHN-Web-Account 下订阅的所有网络应用程序的使用协议。
8.4 如客户已在某一 DEHN-Web-Account 下订阅了一个或多个有特定期限的网络应用程序,则不同于第 8.3 条的规定,该(等)网络应用程序使用协议的终止仅在相应期限届满时生效。DEHN-Web-Account 使用协议的终止同样仅在该(等)网络应用程序的最后一份使用协议结束时生效。DEHN-Web-Account 将保持有效,直至该(等)网络应用程序的最后一个用户账户结束。期限尚未届满的网络应用程序的网络应用程序账户、网络应用程序用户账户和网络应用程序访客账户将保持有效,直至相应期限届满。在终止通知送达至终止生效期间,客户无法在相关 DEHN-Web-Account 下订阅其他网络应用程序。
8.5 客户和 DEHN 均有权以正当理由立即终止 DEHN-Web-Account 的使用协议以及各网络应用程序的使用协议。对 DEHN 而言,正当理由尤其包括客户违反本 GTU 第 3.5 条、第 3.6 条和第 3.7 条规定的禁止事项,或有过错地严重超出授予其的使用权。
8.6 如客户、注册人或客户的某名员工被列入官方制裁名单,或 DEHN 提供服务受到国家禁运或其他制裁的阻碍,亦视为存在第 8.5 条所指的 DEHN 方面的正当理由。
8.7 如 DEHN 因内部合规准则而不得与客户建立合同关系,亦视为存在第 8.5 条所指的 DEHN 方面的正当理由。例如,客户的注册地位于透明国际(Transparency International)清廉指数低于内部合规准则所允许的最低标准(名单排名低于第 91 位)的国家,即属此种情况。
8.8 客户必须通过服务中为此提供的设置声明终止。
8.9 终止生效时,客户的 DEHN-Web-Account 将被停用,该账户的所有数据将被删除。
8.10 如客户严重违反上述义务,或有合理理由怀疑存在此类严重违反行为,DEHN 有权对客户及其注册人、网络应用程序管理员、授权用户和访客封锁服务。DEHN 将通过电子邮件告知客户其访问被封锁的原因。访问将保持封锁状态,直至违反义务的行为得到纠正和/或客户可信地表明今后将不再违反。封锁访问的可能性不影响 DEHN 的特别终止权。
9. 数据保护
9.1 在使用服务过程中,DEHN 收集和处理作为客户或代表客户行事的注册人、网络应用程序管理员和授权用户的个人数据。数据处理依据 DEHN-Web-Account 和 DEHN 网络应用程序的 隐私声明 进行。
10. 最终条款
10.1 适用德意志联邦共和国法律,但排除冲突法规定以及《联合国国际货物销售合同公约》(CISG)。因使用服务引起或与之相关的所有争议,专属管辖地为德国纽伦堡。DEHN 亦有权在客户注册地提起诉讼。强制性法律规定,尤其是关于专属管辖地的规定,不受影响。
10.2 如 GTU、STU 和 SLC 的个别条款无效或变为无效,不影响其他条款的效力。无效条款须由最接近其含义和目的的条款替代。
10.3 对本 GTU、STU 和 SLC 的修改和补充须以书面形式作出方为有效。这同样适用于对本书面形式条款的任何修改。不存在任何口头或书面附属协议。
2020年11月20日版本