交货准则
1. 基本原则
随着竞争压力不断加大,及时供货以及由此实现的可靠客户供应变得日益重要。
物流质量对竞争力的影响日益显著,正成为关键的成功因素。
鉴于此,不断提高的要求需要持续改进流程,也需要 DEHN 与供应商之间开展伙伴式合作。
DEHN 采用自动化仓储系统、输送设备和计算机辅助仓库管理系统,以实现最佳库存管理及后续流程。
为确保这些系统顺畅、可靠地运行,必须严格遵守相关规范。
因此,DEHN 的这些交货准则是供应商积极融入物流流程的约束性基础,也是有针对性地改进内部流程和货物流转的约束性基础。
同时,这些准则也是货物快速、顺畅流转的重要前提:货物从供应商经由我们的收货部门,送达内部使用点或继续发往我们的客户。
无论约定的交货条件(INCOTERMS® 2020)如何,以下交货规范均视为我们的《一般采购条款和条件》及《订货规范》(HGB、ADSp)具有约束力的补充协议。
对于来自非欧盟国家的货物,供应商原则上须按照我们订单中规定的交货条件进行交付。
2. 适用范围
适用于 DEHN 的相应交货地点(见第 6 点)。
3. 包装
所有移交给货运代理公司的货物必须妥善包装,以确保运输安全并防止未经授权的接触。
原则上,所有货物均须使用完好无损的装载辅助工具交付。
每家供应商必须使用合适的货物载具、包装和适当的装载辅助工具,确保货物完好送达目的地。
3.1. 托盘交付
交付的托盘必须符合以下规格:
- 原则上仅使用 A 级质量欧标托盘交货
- 每个托盘最大高度:1400 mm(含托盘)
- 每个托盘最大重量:800 kg
- 在货物条件允许的情况下,托盘货物不得超出托盘边缘装载
- 纸箱包装时标签须朝外
- 须注意使已装货托盘的重量均匀分布
- 原则上,重物须放在底部,轻物放在顶部(注意可能造成的损坏)
- 纸箱尺寸应尽可能与内装物相匹配
- 变形和损坏的包装单元将不予接收
注意:未经明确许可,DEHN 不接受任何偏差。
3.1.1. 导电材料/线材、带材、电缆的交付
交付的托盘必须符合以下规格:
- 原则上仅使用 A 级质量欧标托盘交货
- 托盘最大深度/长度:1350 mm
- 底部铺板最小长度:1200 mm
- 每个托盘最大重量:1100 kg
- 必须遵守规定并约定的每个托盘的包装/线圈单元
- 如有规定,须对单个线圈进行标识
- 供应商必须确保已包装单元的稳定性及重量均匀分布
- 变形和损坏的包装单元将不予接收
注意:偏差须经 DEHN 明确许可方可接受。
3.2. 长料及大件货物的交付
- 货物必须捆扎/包装为牢固、稳定的单元,也接受坚固的木质复合结构
- 单元最大长度:6000 mm
- 最大高度:600 mm
- 最大宽度:800 mm
- 捆件/包装件必须便于叉车搬运(离地间隙至少 100 mm)
3.3. 电缆盘的交付
- 电缆盘最大直径:1200 mm
- 使用托盘交付时,标准为 A 级质量欧标托盘
- 在货物条件允许的情况下,托盘货物不得超出托盘边缘装载
3.4. 使用 DEHN 自有塑料周转箱/可吊装金属箱交付
如已就使用 DEHN 自有周转箱/可吊装金属箱交付达成特别约定,则必须遵守以下规定:
- 必须遵守每种物料规定的周转箱类型和装箱数量。如有偏差,须在交付前与收货部门协商确定。
- 不得在 DEHN 自有周转箱上粘贴外部/其他标签。
- 所有周转箱的装填方式必须确保上边缘下方留有足够空间放置箱盖,和/或确保在输送机运输过程中不会有部件掉落。
可吊装金属箱:最高装填至上边缘以下 10 cm
塑料周转箱:最高装填至上边缘以下 2 cm
如按规定数量无法遵守上述规定,必须通知收货部门,以便制定新的数量规定。
- 供应商必须确保仅使用清洁、无残留物的周转箱/金属吊箱进行装填。
- 破损的周转箱/金属吊箱必须挑出。是否继续使用,须与我们的收货部门协商。
- DEHN 自有周转箱和金属吊箱仅可用于与 DEHN 之间的往来运输。
- 供应商有责任确保拥有数量充足、质量合格的适用及指定周转箱/金属吊箱,以便按时并按规定完成当前订单。
供应商必须确保及时向 DEHN 申领足量的空周转箱、金属吊箱和箱盖。 - 装有敏感部件的周转箱必须始终加盖。必要时,须使用拉伸膜或塑料捆扎带将箱盖固定在周转箱上。
- 有关周转箱类型/装箱数量的所有咨询或空箱需求,请尽量通过电子邮件发送给收货部门员工:Wareneingang@dehn.de
3.5. 包裹发货
交付装有 DEHN 订购货物的纸箱和包裹时,须遵守以下规定:
- 送货单及其他单据必须从外部可见,并应放入运输单据袋中
- 必须能清楚识别发件人
- 货物必须安全包装以防破损,纸箱内须填充气泡膜或合适的纸张/瓦楞纸板材料
- 应避免使用泡沫聚苯乙烯包装
- 破损包裹将不予接收,并拒绝签收
- 单个包裹重量不得超过 20 kg
3.6. 退货与服务管理
退货与服务管理团队负责处理以下退货/服务返件:
a. 退货
- 商品退货
- 投诉
退货由我们位于 Mühlhausen 的站点处理。
b. 服务返件
- 维修
- 技术检测
- 维护检测
服务返件由我们位于 Neumarkt 的站点处理。为确保处理顺利,请您遵守以下流程。
所有包裹外部均应标注由我们的退货管理团队提供的退货编号。
货物应妥善包装并加以固定,以确保在运往 DEHN 途中不会受到进一步损坏。
3.7. 包裹标识
每批货物均须附有送货单。送货单通常应贴于至少一个包裹的外部。
如一批货物由多个包裹组成,则须对附有送货单的包裹进行清晰、醒目的标识。
该批货物所含包裹数量须从外部清晰可见(例如:第 1 件/共 4 件、第 2 件/共 4 件等)。
3.8. 运输单元的包装
尤其是重型和大件货物,必须按照货物固定规定,使用薄膜以及塑料或钢制捆扎带充分固定托盘和包裹。
不同货物应尽可能分开装在单独的包裹/容器中交付,避免混装。
供应商必须确保包装稳固,尤其是电缆材料以及长件或大件货物。
4. 单据
为便于在仓库管理系统中快速录入,送货单必须包含以下信息:
- DEHN 采购订单号
- 订单行项目号
- DEHN 零件/物料编号
- 您的 DEHN 供应商编号
- 您的送货单编号
- 毛重和净重
- 包裹数量
5. 交货
单一品种包裹及单个包装单元必须标明我们的零件/物料编号和数量。
原则上应避免混装包裹。如确需混装,则必须:
- 标明所有零件/物料编号及数量
- 标识为混装包裹。
6. 运输
6.1. 收货时间
各交货地点的收货时间如下,必须遵守:
地点 02
DEHN SE
Am Ludwigskanal 1
92360 Mühlhausen周一至周四:7:00–12:00 和 12:30–15:00
周五:7:00–12:00电话 +49 (0)9181 906 1131 或 906 1360
传真 +49 (0)9181 906 1028 或 906 55 1131
电子邮件:Wareneingang@dehn.de
地点 01
DEHN SE
电工技术工厂
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt周一至周四:6:45–12:00 和 12:30–15:00
周五:6:45–12:00电话 +49 (0)9181 906 1419 或 906 1760
传真 +49 (0)9181 906 1518
电子邮件:Wareneingang@dehn.de
注意:
- 两个交货地点相距不超过 10 km
- 我们保留将货物从其中一个收货点转至另一个收货点的权利
6.2. 运输损坏/货物验收
- 供应商必须确保所运货物完好无损地到达目的地
- 如交付的货物有损坏,DEHN 保留拒收货物的权利,相关费用由供应商承担
- 货物为有条件验收,须经后续质量和数量检查
- 仅向货运代理确认所交付的包装件数量(包装件、托盘、包裹等)
- 收货时的质量和数量检验将根据交货单适时进行
- 明显的包装缺陷以及包装件数量偏差,必须由货运代理在运单上确认
- 验收时无法发现的隐蔽运输损坏,将在最多 5 个工作日内通知供应商进行处理
7. 托盘和装载辅助工具的交换
装载辅助工具的接收情况会被记录在案。
如果这些装载辅助工具不符合第 3 节规定的要求,将不予交换,并可能被拒收。
DEHN 通常会立即交换欧标托盘。如未立即交换,则应最迟在 6 个月内申领并取回托盘抵扣额度。逾期提出的装载辅助工具申领将不再受理。
特殊容器和/或周转容器必须在送货单上注明,并向收货部门明确申报。
8. 环境
DEHN 的既定目标是以尽可能节约资源、保护环境的方式包装和交付产品。
因此,我们也非常重视供应商在交货时使用环保或环境兼容的包装。
包装类型应便于环保处置,且不含有害物质。
应尽可能完全避免使用薄膜和塑料包装。
这样不仅能减少不可回收材料的用量,还能确保所用包装材料得到环保处置。
9. 厂区安全
出于工业安全原因,所有司机在 DEHN SE 厂区内必须穿着防护鞋和安全背心。
10. 来自第三国(非欧盟)的交付
对于通过普通邮政寄送的非欧盟货物,我们既不接收,也不临时存放。请委托知名运输服务商进行交付。
如约定的交付条件(例如“DAP: Neumarkt, Germany (INCOTERMS® 2020)”)规定由 DEHN 负责关税,交付服务商须在清关前通过电子邮件 zoll@dehn.de 向我们通报货物信息,以获取相应的清关指示。
我们的海关清关与出口管制部门会提供清关信息。在常规情况下,我们以授权收货人身份,通过新计算机化过境系统(NCTS)凭 T1 单据办理未完税交付。在特殊情况下(例如进料加工/出料加工或应急程序),运输服务商可作为直接代理人申请办理自由流通放行。
11. 特别约定
任何偏离本交付准则的特别约定,均须事先与 DEHN 的相关负责人员以书面形式商定。
12. 有效性
本准则自2022年1月起生效,对 DEHN 的所有供应商和服务商具有约束力。
所有先前版本即行失效。
请通知您的发货部门,确保遵守并落实这些规定。
预先感谢您的支持。如有任何疑问,请随时与我们联系。
DEHN SE
纽伦堡 - 诺伊马克特
状态:2022年1月