DLSC 100是DEHN最新推出的室外雷击计数器。专为计数引下线、接地和等电位连接系统中的雷击和电涌电流。
采用高精度传感器,强大的处理器和优秀的EMC设计,准确记录雷击次数,并能通过OLED屏幕清晰显示。具有量程范围广、抗干扰能力强、记录精准,且无需外部供电也能长期使用等特点。
产品优势:
// DLSC 100雷击计数器,用于精准计数雷电流和电涌电流;
// 测量范围广,可达1-100kA (10/350us);
// 本地显示雷击信息;
// 适用范围广,适用于各类引下线及HVI绝缘引下线;
// 电池供电,电池寿命5年(根据现场条件);
// IP等级高达IP67;
// GB认证, 通用型产品, 可应用于多种行业。
全新推出的VT1+2 50kA系列电涌保护器,包含 TT 和 TT 2P制式产品 (3+1 和 1+1 电路),TT系列产品能满足TT和TNS供电系统使用,是依据GB/T 18802.11和IEC 61643-11标准的Type1+Type2级电涌保护器。
产品采用紧凑型设计,具有放电能力强,保护水平优的特点;并包含状态指示器和遥信报警端子(不含NPE模块),能实时监测产品工作状态;NPE 模块放电能力更强。产品品质可靠,获得了CNAS认证实验室颁发的型式试验报告。
产品优势:
// Uc可达275V和385V 的Type1+Type2级电涌保护器;
// 强大的放电能力,Iimp(L-N)可达50kA,Iimp(N-PE)可达100kA;
// 电压保护水平低至1.8kV-2.5kV,能更好地保护用户设备;
// 安全可靠, 预期短路电流(Isccr)可达10kA-25kA;
// LED状态指示,工作状态清晰显示;
// 全系列包含FM功能,便于维护;
// TT系列产品能满足TT和TNS供电系统使用;
// 满足国内外标准:IEC / EN 61643-11 和 GB 18802.11要求;
// 获得CE认证/ GB 型式试验报告。
全新推出的VT1+2 50kA系列电涌保护器,包含TN/TNC/TNS制式产品,能满足多种供电系统使用,是依据GB/T 18802.11和IEC 61643-11标准的Type1+Type2级电涌保护器。
产品采用紧凑型设计,具有放电能力强,保护水平优的特点;并集成状态指示器和遥信报警端子,能实时监测产品工作状态;产品品质可靠,获得了CNAS认证实验室颁发的型式试验报告。
产品优势:
// Uc可达275V和385V 的Type1+Type2级电涌保护器;
// 包括TN/TNC/TNS制式产品,满足多种配电制式使用;
// 强大的放电能力,Iimp可达50kA,Imax可达100kA;
// 电压保护水平低至1.8kV-2.5kV,能更好地保护用户设备;
// 安全可靠, 预期短路电流(Isccr)可达10kA-25kA;
// LED状态指示,工作状态清晰显示;
// 全系列包含FM功能,便于维护;
// 满足国内外标准:IEC / EN 61643-11 和 GB 18802.11要求;
// 获得CE认证/ GB 型式试验报告。
DEHNpatch 是结构化布线和以太网基础设施的全能电涌防护产品。可保护各种以太网应用,满足高达 10GBit/s 的传 输需求,即使在发生电涌或雷击后也能确保数据流的安全。
所有功能一目了然:
1. 符合人体工程学的结构设计 方便解锁 RJ45 端子
2. 可达 10GBit/s 的以太网 优化设计满足 Class EA / 500 MHz 使用需求
3. 螺丝端子 可用于等电位连接
4. 可选配的模块适配器和 遥信单元 DRC IRCM 用于智能遥信报警
5. 接地触点 用于 35 mm DIN 导轨
6. 总雷电冲击电流 4 kA (10/350 μs) 通用型复合雷电流电涌保护器
7. 全屏蔽外壳设计 适用于各种以太网应用
8. 状态指示 工作状态的直观可视化识别
应用领域:
为了确保工业设备生产过程的安全,您必须制定防电涌防护计划。保护方案的一个重要组成部分是 DEHNpatch。电涌保护器可保护以太网基础设施,并通过状态指示实现快速功能检查。
DEHNpatch 可保护建筑基础设施内的通信和建筑连接,如照明控制、加热控制和通风。
充电基础设施的可用性对于畅通的电动交通至关重要。DEHNpatch 可保护以太网接口,以便汽车充电桩等电子设备可靠地工作。
风力发电机的修理和维护工作非常复杂且昂贵。DEHNpatch 可保护风力发电机中的通信设备。实用的远程诊断降低了工作量和成本。
DEHNpatch 可保护联锁、信号、控制和电信系统。带有 RJ45 连接系统的复合雷电流电涌保护器可以提高信号可用性,并减少因电力系统受损或中断而导致的停机时间。
整体雷击和电涌防护方案确保了数据中心的不间断运行,并防止了故障。DEHNpatch 可保护结构化布线、配线架系统、以太网交换机和接入点等免受停机和损坏的影响,从而实现数据和通信的无缝流程。
DEHNpatch 电涌保护器是这一概念的重要组成部分,因为能够可靠地保护数据流,即使在发生电涌或雷击的情况下,数据流也能保持正常。
安全和安保系统必须持续运行。DEHNpatch 可保护火灾报警系统、IP 摄像机、PoE 摄像机系统和门禁系统的通信接口。
接闪针,又叫避雷针、接闪杆,作为直接雷防护的主要措施之一,在各种建筑设施中得到普遍的应用。近年来随着研究的发展,各种接闪针相继被提出,如提前放电接闪针、等离子接闪针、大气高脉冲电压接闪针、激光引雷接闪针等。当然目前市场上应用最多,还是富兰克林接闪针(传统避雷针)和提前放电接闪针(ESE接闪针),尤其是ESE接闪针因其造型独特且声称的保护半径大,近年来,在国内也得到了一些安装和应用。但是,ESE接闪针与富兰克林接闪针相比是否真的具备提前放电,保护范围更大的优势呢,值得我们来探讨分析。
本文就以下几点进行了分析和阐述:
富兰克林接闪针和ESE接闪针的工作原理
富兰克林接闪针和ESE接闪针的保护半径
对ESE接闪针的研究
ESE接闪针的实际应用
ESE接闪针在学术界的争议
结论
阅读原文,请点击“关于ESE接闪针真实保护效果的研究试验及结论分析”。
利用隔离防雷装置避免不受控制的闪络
近几十年来,拦截雷电并将之与装置和物体隔离,然后分离消散其能量;这样可以防止接闪系统、引下系统、接地系统与装置之间出现不受控制的闪络。DEHN 提供的隔离雷击防护产品专为实际使用而设计,可针对不同地点和需求提供合适的解决方案。
在安装时,利用绝缘体使 DEHN 隔离雷击防护系统和接闪系统与装置保持一定距离。我们使用高质量的玻璃纤维增强塑料 (GRP) 作为绝缘材料。夹持单元和功能单元的设计和尺寸以电气和机械参数为依据。隔离雷击防护装置还包括架设在地面上的自支撑接闪针,与物体有一定的距离。这里可以省去屋顶和墙壁上的引下线布置工作。
DEHN 提供的 HVI 雷击防护不仅能够提供有效保护,而且在安装时具有高度的灵活性。对此使用的是 HVI 耐高压绝缘引下线。基于 HVI 引下线的隔离雷击防护装置耐用且可持续利用。传统的防雷装置必须修改后才能适应新的后续屋顶装置,如光伏或空调系统,而 HVI 雷击防护装置通常可以保持原状。
来自 DEHN 的隔离雷击防护装置:
想了解具体信息,请点击链接下载“建筑物安全防护-针对隔离接闪系统的解决方案”手册。
本手册的内容:
随着国家民航运输的日益发达,机场的建设规模也越来越大。然而,在繁忙的机场内,雷击是一个不容忽视的安全隐患。
机场多建于空旷的海边,山顶,平原等远离人口稠密地区,是城市设施重要组成部分,社会影响大,而且易受雷暴,大风等天气影响。为了保障机场运行的平稳和旅客的安全,机场的防雷措施显得尤为重要。
机场防雷标准:
1. 机场雷达供电系统保护
2. 机场时钟系统保护
3. 机场广播系统保护
4. 机场消防报警系统保护
5. 机场无线通信系统保护
6. 机场安防监控系统保护
7. 机场行李输送系统保护
8. 机场电力系统保护
DEHN作为全球知名的专注于雷电防护领域的企业,坚持以客户需求为导向,不断加强在国内的技术研发力度,为客户提供高质量、高效率的防雷服务。我们提供的包括外部防雷和内部防雷在内的一整套综合的防雷保护解决方案,为机场的平稳和安全运行提供了有效的保障。
DEHN部分机场项目:
新推出的HVI light plus耐高压绝缘引下线符合IEC 62305-3标准,用于保持与导电部件之间的隔离距离,等效隔离距离s≤60厘米(空气)或 s≤120厘米(固体建筑材料)。
HVI light plus 耐高压绝缘引下线符合IEC/TS 62561-8标准,并通过了系统性测试。在某些应用场景下,无需额外的等电位连接。
产品特点:
减少设计和安装工作量:采用内部导体为16 mm2单股铜线,弯曲半径仅为210 mm,无需额外的等电位连接。
节省成本:现有工具可用于 HVI 系列产品。
接触保护:灰色绝缘护套,可防止接触电压。
外形美观:灰色护套可涂刷与建筑物相匹配的颜色。
以下型号现已上市,欢迎咨询、订购:
■ HVI LI PL 60 21 L500M GR (819 605)
■ HVI LI PL 60 21 L100M GR (819 600)
■ HVI LI PL 60 21 L .. GR (819 609)
雷电灾害现在被评为十大自然灾害之一,它的危害性很大,由于它是瞬间产生危害性,需要提前做好防雷措施以预防危害。雷电对于建筑物、人身安全以及设备都具有极强的破坏能力。
防患于未然——防护措施的重要性
雷电和电涌是产生火灾的原因之一,有效的防护可防止火灾的产生,同时可以保障重要网络系统和人员的安全。
对于数据中心建筑而言,保持设备的电源连续稳定至关重要,严禁电源出现故障。因为数据中心的运行都依赖于设备连续运行,如果没有采取适当的措施,雷电电涌可能会导致电源或终端设备的故障甚至严重断电事故,造成难以估量的损失。所以,雷击和电涌防护系统的关键性也不言而喻。
防雷是关键
雷电和电涌是产生火灾的原因之一,有效的防护可防止火灾的产生,同时可以保障重要网络系统和人员的安全。
防雷标准
根据国标要求采取防雷和电涌防护措施,对已安装和未安装外部防雷系统的建筑物都有不同的防雷要求。使用的产品要求取得防雷中心型式试验报告,满足国标及IEC 标准要求。
相关参考标准:
GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》
GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
GB 50601-2010 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
GB/T 18802.21-2016 《电信和信号网络的电涌保护器 (SPD) 性能要求和测试方法》
GB 50174-2017 《数据中心设计规范》
GB/T 18802.11-2020 《低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》
GB 50462-2015 《数据中心基础设施施工及验收规范》
YD 5193-2014 《互联网数据中心(IDC)工程设计规范》
JGJ 284-2012 《金融建筑电气设计规范》
随着对数据中心设备的设计要求日趋复杂,针对数据中心的防雷设计不仅要考虑到设备,机房的建筑结构、设备布局和防雷接地情况,雷电屏蔽,历次雷击的入侵路径、影响程度都需要全面了解和考虑对应的解决方案。因此,一个有效且完整的雷电防护系统方案对数据中心尤为重要。
DEHN来自德国的雷电防护专家
Hans Dehn 于1910 年成立公司,一百多年来,DEHN一直致力于提供可靠的防雷击和电涌保护产品和解决方案,保证用户的系统及设备运行安全,承担了保护人员,建筑物,设施以及电气和电子设备免受雷击和电涌危害的任务。我们以自己的专注、专业、奉献和开拓精神,很大程度地促进了电涌保护、雷电防护/ 接地和安全产品领域的发展。因此,我们被视为具有丰富经验并值得信赖的雷电防护专家。
DEHN 为客户提供一站式安全可靠的各种雷电防护产品和服务。我们提供数据中心建筑整体防雷解决方案,整体防雷系统方案包括智能雷电监测系统,强弱电系统电涌保护,外部接闪系统,引下系统和接地系统。电源系统以及现代通信,控制,测量和监测系统将受到DEHN SPD 的保护。
// DEHN 经验丰富:在防雷接地和电涌保护领域拥有100 多年的经验;
// DEHN 安全可靠:提供“德国制造”的全系列系统解决方案;
// DEHN 服务专业:包括专用软件,计划和风险分析服务,迅速解答您的技术问题;
// DEHN 提供的技术服务包括:产品选型及技术规格书,2D/3D防雷设计、雷电风险评估和产品测试服务等。
(接2023年10月19日发布的“【技术专栏】风电场风机内部和场区防雷安全问题以及雷电监测探讨(上篇)”内容)
一、风机内部防雷及雷电监测
除了上述监测系统(见“上篇”内容),德和盛电气还开发了一套简化版的雷电监测系统DEHNdetect LMS(Lightning Monitoring System,简称“LMS”),LMS系统秉承了DEHNdetect系列高灵活性、高精度和高可靠性的特点。可实时、在线、精准地监测雷电流,将风机叶片遭受雷击的情况及时地反馈给客户,并能够甄别遭受雷击的叶片。如图2所示,LMS 系统由智能雷电分析仪和雷电采集单元组成,测量范围最大可达300kA。独特的EMC 设计,保证数据更高的准确性。巧妙的设计,即使断电也能保证数据的安全,并仍能继续监测雷电,为客户提供可靠、便捷的服务。
上述的两套风机雷电监测系统的价值,主要包括如下几个方面:
// 精准定位事故风机。风机一旦被雷电击中,可立刻定位风电场中具体哪台风机被雷电击中,避免由于不确定而进行排查所带来的高额检修成本以及非计划停机时长。
// 避免二次损坏并减少停机时间。当雷击事故只造成轻微损坏时,及时维修,停机时间将会更短,运维人员也可以从后台判断是否需要对风机进行维护,以避免任何二次损坏,例如叶片损坏。
// 雷击电流参数监测。可提供快速监测叶片、机舱、塔筒是否遭受雷击,并提供雷电的冲击电流、初始连续电流Icc、电荷量、比能量和陡度等参数信息,提醒运维人员及时进行详细地检查,避免造成断裂、起火等重大事故。
// 作为保险公司的可靠证据。测量所有雷电流,包括初始连续电流Icc,以及雷暴期间每个风力发电机遭受直击雷的次数,这些数据可以作为保险公司理赔时直接可靠的证据。
二、风电场区防雷保护及雷电监测
对于风电场而言,风机至升压站和升压站至电网输电塔等部分常需架设架空线路,由于很大部分的风电场建设在东南沿海、海上、高山等区域,雷暴日频率较高,除了风机本身很可能遭受雷击之外,架空线路也不例外,带来比较多的问题就是常常因为避雷器被击毁,导致场区线路跳闸,而雷击损坏避雷器运维人员并不知情,受条件限制排查难度很大。
德和盛电气的中压避雷器、脱扣器和位移测量模块组成的避雷器监测装置可以帮助风电场区解决相关问题,其脱扣器实质是一个火花间隙(上下金属件之间留有缝隙,四周用铝箍箍住),在正常状态下,通过避雷器泄放雷击能量,此时脱扣器无动作,主线路不受雷击影响;当中压避雷器损坏(短路),无法吸收大量能量时,所有能量集中于脱扣器中,脱扣器瞬间承受很大能量,产生热效应,直接崩开抱箍,使脱扣器脱离主线路,确保切断短路回路,因此,脱扣器位移测量模块反馈的数值能够反映中压避雷器是否毁坏。同时,带有遥信功能的监测装置可以定位具体线路中哪个避雷器损坏,及时向运维人员报警,能够有效减少排查线路和跳闸恢复的时间。
风能,作为一种清洁的可再生能源,取之不尽,用之不竭。随着我国“双碳”目标的提出,风电发展驶入快车道,陆上、海上的风电场建设如火如荼,成为保护环境、输送绿色能源的“风中使者”。截至2022年底,我国累计装机超过18万台,容量超3.9亿千瓦,同比增长14.1%;其中,陆上累计装机容量3.6亿千瓦,占全部累计装机容量的92.3%,海上累计装机容量3051万千瓦,占全部累计装机容量的7.7%。
因风力发电机的发展趋势逐渐从小容量向大容量迈进,风机也越来越大、越来越高,叶片越来越长,从而或多或少面临着受到雷击放电和损坏的风险;虽然风机内部已配置了防雷保护设备,但在一些极端的天气条件下并不能完全保护风机免受雷电破坏,众多的陆上、海上风电场在运行过程中还是存在被雷击致损坏的隐患。因此,有必要对风电场运行中需要考虑的防雷安全问题和雷电监测手段进行探讨。主要需要从风机内部和风电场区两个不同的角度进行考虑。
一、风机内部防雷及雷电监测
目前,风力发电机的防雷部分主要参考的标准是《IEC 61400-24:风力涡轮发电机系统第24部分:雷电防护》。按照标准,风机须配置外部雷电保护及内部雷电保护系统,外部雷电保护系统包括:接闪系统、引下线系统、接地系统;内部雷电保护系统(防止雷电电磁脉冲(LEMP)损坏)包括:等电位联结、电磁屏蔽、综合布线及电涌保护器(SPD)。正如前文所述,即便风机内部已按标准配置了这些雷电防护装置,但依然不能完全地保护风机免受雷电破坏,因此,在风机内部配置雷电在线监测系统,及时了解风机是否遭遇雷击、获取相关的雷电流数据以判断风机(或叶片)可能受到的雷击损坏程度,精准进行维护就尤为重要。
德和盛电气(DEHN)专业研究雷电防护相关技术超过百年(至今113年),其开发的雷电在线监测系统DEHNdetect,主要由叶片监测装置、数据采集器、测量线圈及集线器组合而成,结构和配置如图1所示,其特别之处在于能够监测到叶片中的冲击电流(>5kA)和初始连续电流(>100A)。初始连续电流简称“Icc”,大概率出现在上行闪电中,也是对高耸建筑物造成破坏的主要因素,目前尚无法被现有的其他雷电监测或定位系统监测到。同时,其特别工艺生产的测量线圈,能够监测且量化经过整个风机的冲击放电电流(500A~250 kA),和初始连续电流(Icc,60A~2.5 kA),监测范围广,且精度较高。
未完待续…… 敬请期待下期内容,谢谢!
光伏储能系统(集装箱式储能系统)的防雷设计
下面再以配备了电池储能系统的光伏电站为例介绍一下光伏储能系统的防雷设计,根据标准要求也需要对该储能系统的电子设备、电池和变流器进行防电涌保护。
图2显示了一个光伏储能系统(集装箱式),通常设计中它通过集装箱的金属外壳将直击雷泄放到土壤中,但是这里存在一个风险,普通货柜集装箱顶板和侧板的钢材厚度一般为2.0和1.6mm这个厚度不能保证在承接雷电流时不被熔化击穿(引自GB50057-2010,条文说明5.7,已经证实,铁板遭雷击时,当其厚度小于4mm时在与闪击通道接触处有可能由于熔化而烧穿)。为了防止直击雷在金属屋顶产生熔化孔,可以在集装箱的四个角安装独立接闪针作为设计的接闪器,并使用DEHN集团专利产品HVI引下线即耐高压绝缘引下线来解决集装箱式储能系统面对的直击雷以及其产生的雷击电磁脉冲风险。图中所示的接地系统由30 x 3.5 mm的扁钢或直径为14mm的圆钢组成。
对于230/400V供电线路的防雷保护,我们建议使用DEHN集团的DEHNguard系列电涌保护装置,可以可靠地保护终端设备。DEHN集团信息系统电涌保护器BLITZDUCTOR Connect系列,适用于储能系统有线数据接口,如RS485接口,模拟量,数字量,总线信号的电涌保护。其他的信息和通信接口如以太网可以由DEHN集团的DEHNpatch系列产品可靠地保护,同轴天线接口可以由DEHNgate系列产品可靠地保护。电池与变流器直流输出侧之间的连接线推荐使用DEHNcombo系列1+2级复合式电涌保护器产品,适用于高达1500V的直流系统的防雷保护。
DEHNpatch系列产品可以为户外监控单元提供保护,比如带有PoE接线的摄像机。此外,如果太阳能电站使用LED照明,也应该使用DEHN集团的DEHNcord系列产品保护其免受电涌和开关操作的影响。标准中要求的等电位连接可以通过DEHN集团K12等电位连接排实现。这些接地排经过专门测试,适用于根据IEC 60364-4-41/ 60364-5 - 54进行保护和功能等电位连接的应用场景,需要根据IEC 62305-3进行雷电等电位连接。
中国承诺2030年前实现碳达峰,努力争取2060年前实现碳中和,这是中国推动落实应对气候变化《巴黎协定》所迈出的重要一步,在此背景下,随着可再生能源产品的大发展,储能行业也迎来了爆发式的增长。而一个产业要想健康可持续发展,其前提条件是行业标准的完善和规范。近年来DEHN积极投身于国内的国家、行业以及团体标准的制定中,先后参与了GB/T 18802.11, GB/T 18802.21,GB/T33588.8等标准的编制,也与各个认证机构和相关组织进行密切合作,制定了一系列的先进技术应用规范。
未来,DEHN集团还将不断扩大产品国产化的力度,扩大在中国的产能,持续向客户推广防雷咨询和服务业务,以客户需求为导向,不断加强在国内的技术研发力度,为客户提供高质量、高效率的防雷服务,助力储能产业降本增效,为中国“碳达峰·碳中和”目标贡献一份力量。
(完)
风电储能系统(集装箱式储能系统)的防雷设计
DEHN集团深耕防雷领域100余年,可以为风电、光伏和储能产业提供全面的专业防雷解决方案,从而有效破解储能行业防雷难题。
目前,DEHN集团与国内众多储能系统集成商,储能系统配套厂家,设计院和业主都有深入和长期的合作关系,是国内储能系统电涌保护器(SPD)的主要供应商之一。
下面先以配备了电池储能系统的风力发电场为例,介绍一下风电储能系统的防雷设计,根据标准要求需要对储能系统的电子设备、电池和变流器进行防电涌保护。
图1显示了一个风电储能系统(集装箱式),储能系统升压变压器或汇流升压一体机的35kV交流高压侧需要进行防雷保护,可以采用DEHN集团的DMI系列中压避雷器,该系列产品可配备DIC 10自动脱离单元和IZ100雷击和泄漏电流监测装置,可以可靠脱离系统中的故障避雷器,避免可能的接地故障,确保系统的无故障运行。储能变流器(PCS)或变流升压一体机的交流侧可以选用DEHN集团DG SE 系列产品进行保护,以确保储能变流柜(PCS)持续可靠地运行。对储能变流器(PCS)或变流升压一体机的直流侧,直流汇流箱,推荐使用DEHNcombo系列1+2级复合式电涌保护器产品,适用于高达1500V的直流系统的防雷保护。储能系统汇流箱与电池系统之间的直流连接线也需要进行防雷保护,同样推荐使用1+2级复合式电涌保护器DEHNcombo系列产品。
DEHN集团信息系统电涌保护器BLITZDUCTOR Connect系列,适用于储能系统有线数据接口,如RS485接口,模拟量,数字量,总线信号的电涌保护。其他的信息和通信接口如以太网接口可以由DEHNpatch系列产品可靠地保护。
对于隔离变压器230/400V和400/690V供电线路的保护我们建议使用DEHNguard系列电涌保护装置。
未完待续…… 敬请期待下期内容,谢谢!
近年来,储能行业,尤其是锂离子电池储能行业在全球及中国国内高速发展。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库的不完全统计,截至2022年底,全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW,年增长率15%。新型储能累计装机规模达45.7GW,是2021年同期的近2倍,年增长率80%,新型储能中,锂离子电池仍占据绝对主导地位,年增长率超过85%,其在新型储能中的累计装机占比与2021年同期相比上升3.5个百分点。
根据CNESA的不完全统计,2022年,中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破15GW,达到16.5GW,其中,新型储能新增规模创历史新高,达到7.3GW/15.9GWh,功率规模同比增长200%,能量规模同比增长280%;锂离子电池储能系统也占据绝对主导地位,比重高达97%。
但储能产业在这短短几年内取得高速发展的同时,也遗留下一系列问题还需引起足够重视。据统计近年来储能电站全生命周期内大型安全事故频发,根据CNESA不完全统计,近十年全球储能安全事故发生60余起。2021年全球储能市场爆发,大规模储能项目越来越多,单个储能项目规模越来越大,储能安全隐患也随之增大。截至2022年8月 ,2021 -2022 年全球共发生18起储能项目事故。其中,有两个关注点:1)安全事故多发于锂离子电池,一旦发生,通常事故等级高,损失惨重。2)多事故发生在电站投运多年后,储能全生命周期的安全问题必须引发足够重视。
在储能系统尤其是电池储能系统集成的各安全环节中,储能系统的防雷保护便是其中最突出的隐患之一,如何进行安全、高效、可靠的防雷已成为行业亟待解决的问题。如果这个问题不能妥善解决,由于锂电池系统的特性,发生雷电引起的次生灾害影响将是十分巨大的。
来自暴风雨的风险
世界上每年会有数十亿次雷电发生。根据统计仅在德国,每年记录到的雷电事件就超过200万次,随着近年来极端天气现象发生频率的大幅提高,这一趋势还在快速上升。根据统计,如果在建筑物和基础设施附近发生雷电袭击,将会导致建筑物和基础设施的损坏:雷击会引起火灾或电涌损坏电气设备和电气系统。雷击导致的感应电流可能会引起方圆2公里范围内的电气设备和电气系统的损坏。电池储能系统或电网中变压器的开关操作也可能会导致开关过电压从而造成电气设备和电气系统的损坏。随着电气设备及电气系统智能化水平的大幅提升,设备及系统内电气元件和电子设备的使用率大幅提升,而这些元件和设备对电涌都十分敏感,通常只需要非常小的电涌就可能损坏这些电子元件和设备。
电池储能系统的雷电和电涌损坏
电力储能系统是能源革命的关键技术之一,因为它可以在现场存储本地生产的电力。集装箱电池储能系统可以大规模存储可再生能源系统,例如光伏系统和风力发电机组产生的电力,并根据需要传输给电网。由于分布式存储,它们增强了电网的稳定性,并且可以被电网运营商用来为电网提供均衡的电力。随着可再生能源比例的不断增加,对并网型储能系统的需求也在不断增加,集装箱电池储能系统的大规模布置也在不断增强。
为了给布置在集装箱中的高端电子产品提供保护,人们需要一个全面的雷电和电涌防护系统。更重要的是,由于集装箱的移动性质,其可能在世界各地进行安装使用,安装地点和操作条件可能会有巨大的差异。电池储能系统最大的危险之一就是雷击放电。由此产生的过电压远远超过储能系统中各电子、电气元件的介电强度。此外,电网内部产生的相关的过电压,例如,来自开关操作或接地和短路等故障导致的过电压也都必须被视为电池储能系统的潜在威胁。其也可能会导致电子元器件的损坏,例如,信息和通信系统的损坏以及逆变器或电池单元的损坏。在遭受直击雷的情况下,集装箱的金属屋顶也可能在下雨时穿孔,导致储能系统的水浸损坏。
如何实现电池储能系统的持续可用性也是一个很关键的问题。由于雷电损坏会导致严重的经济损失和高昂的维护和维修费用,因此为集装箱储能系统制定可靠的整体防雷解决方案十分重要。
关于储能系统整体防雷设计的相关标准要求
IEC 60364系列标准包含整体防雷系统的安装标准,适用于移动式建筑和固定式建筑。因此,移动式集装箱储能系统,分布式储能系统,以及永久布线,非移动式的电池储能系统都属于IEC 60364的适用范围。
IEC 60364-4-44涉及在通过供电网络传输的由于雷电等造成瞬态过电压的情况下,对电气系统的保护,包括供电线路中传输的直雷击和由开关操作引起的瞬态过电压。
该标准提供了系统各部位是否需要采取电涌保护措施的结论,评估了所在地点的风险,定义了电涌保护的类别和相应要求的设备额定耐冲击电压水平,并定义了是否需要额外的电涌保护装置。它还考虑了系统防雷需求的可及性。
根据IEC 62305-2进行风险分析,以确定需要采取哪些外部防雷措施,例如,在规划和实施防雷措施时需要考虑哪种级别的LPS(雷电防护系统)。
根据IEC 62305-3进行外部防雷系统的设计,以确定需要采取什么样的外部防雷措施,例如,在规划和实施防雷措施时需要考虑哪种方案的的ELPS(外部雷电防护系统)。
依据IEC 62305-4在并网设计中应对雷电和电涌保护措施作出设计。如果实施符合IEC 60364-4-44和IEC 62305的雷电和电涌保护措施,应按照IEC 60364-5-53进行安装。
未完待续…… 敬请期待下期内容,谢谢!
全新推出的VT2+3 … 10 275 FM系列产品是满足 GB/T 18802.11 和 IEC 61643-11 标准要求的预接线Type2+Type3级电涌保护器。
本系列产品交流最大持续工作电压Uc 275V,是Type2+Type3级电涌保护器,具有强大的MOV和GDT,最大放电能力可达40kA,电压保护水平低至1.0kV-1.1kV,可以更好地保护用户设备;产品安全可靠,预期短路电流(Isccr)耐受可达25kA。采用可插拔模块设计,并集成可靠的机械状态指示,便于维护;全系产品都配有浮动遥信触点。
本系列产品型号齐全,满足各种配电制式使用(TNS/TNC/TT等)能满足国内外标准 :IEC / EN 61643-11 和 GB 18802.11要求,获得了CE认证和GB 型式报告。相关产品型号如下:
VT2+3 MOD 10 275; VT2+3 MOD 10 NPE; VT2+3 M TT 10 275 FM; VT2+3 M TNS 10 275 FM; VT2+3 M TNC 10 275 FM; VT2+3 M TT 2P 10 275 FM; VT2+3 M TN 10 275 FM; VT2+3 S 10 275 FM。
产品特点:
■ Type2+Type3级电涌保护器,符合GB/T 18802.11 和 IEC 61643-11 标准;
■ 优秀的电压保护水平,低至1.0kV-1.1kV,更好地满足标准和用户的电涌防护需求;
■ 完整的预接线单元,由底座和插入式保护模块组成,并集成遥信功能;
■ 内置“动态热脱扣”SPD 状态监测装置,可靠性高。
2015年6月6日下午,广东某IDC遭遇雷暴天气引发的电力故障;其中一个区的机房全部硬件设备意外关机重启,造成该公司官网及控制台短时无法访问、部署于该区的所有用户业务两个多小时不可用,给该公司造成了严重的经济损失和名誉影响。从事故公布的机房故障说明中我们得知,该IDC的雷电防护系统配置如下:强电、弱电、UPS及列头柜配置了四级电涌防护装置,主要防护的都是线路电涌;该数据中心使用原有建筑的外部防雷系统,即扁钢接闪网,无独立接闪针,并且以建筑本体钢筋作为引下线泄放雷电流入地,雷击接闪时产生强磁场和瞬时高压,加上接地系统施工时很多不合规,形同虚设。虽然现有的雷电防护系统达成了基本设计目标,但是由于外部雷电防护装置接闪导致的电压升高对UPS系统产生了严重的干扰导致停机,从而造成了这次事故。
雷击主要分为直接雷击和雷击电磁感应两种,本次发生的是直接雷击。从报道中可以看出,当时的防雷设施未能提供足够的雷电防护性能,导致该IDC系统对此次的直接雷击产生的强电磁辐射和地电位变化,毫无招架之力,酿成事故。目前很多数据中心的运营方认为,在现有的防雷措施保护下日常的雷击不会损坏设备,但事实上数据中心遭雷击的新闻屡见不鲜,需要谨慎对待,认真分析事故原因,找出真正的元凶。
国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”。雷击可以产生不同的破坏形式,直接雷击、雷击电磁感应、瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。
数据中心内的通信设备遭到雷击损坏的主要原因有:机房建筑没有布设合理的引下线,未做好适当的雷电分流,未按标准规定做好机房附属设施以及机房内设备与引下线间的隔离间距,电涌过压保护设施设备选型不当,或者其连接不可靠等因素。因此,数据中心的雷电防护装置需要系统性考虑设计:对于直接雷击防护——需按标准安装接闪器,引下线,接地系统,并注意引下线与机房设备和附属设施之间的隔离距离(尤其是机房有天面附属设施和进出机房的金属线缆时);对于雷击电磁感应的防护措施——等电位连接和安装屏蔽装置即机柜和设备外壳等接地,设备线路安装电涌保护装置(SPD),采取线路和空间屏蔽措施,才能保证数据中心免遭雷电的侵害或者降低雷电侵害的损失。
在IEC 62305-3(雷电防护-第3部分:建筑物的实体损害和生命危险)中关于外部防雷部分明确提出,外部雷电防护装置(以下称外部LPS)与金属装置、内部系统或者与需保护建筑物相连的外部导电部件、管线可能会出现危险火花。通俗的讲,就是当外部LPS泄放雷电流时,外部LPS整个系统会出现电位升高,与临近电气设备距离过近时,会击穿空气,也就是我们通常所说的闪络现象。闪络会造成设备的损坏,甚至威胁到人身安全。针对这一情况,IEC 62305-3中提出的解决方法是外部LPS、建筑物等电位连接的导电部件之间应保持合适的隔离距离,并给出了具体的隔离距离计算方法。
随着国家3060双碳政策落地,加强绿色数据中心的建设,越来越多的数据中心在屋顶加装光伏板。然而,由于各种限制和缘由,外部LPS与电气设备之间的隔离距离很难达到要求。因此也发生了很多案例:安装了完整的外部雷电防护装置和电涌保护器,但是有些临近引下线的设备还是损坏了。设备损坏意味着数据中心需要暂停运转进行检修,因此造成了不可估计的眼前或潜在损失。这就反映出一个严峻的问题,我们目前常规的雷电防护装置装设方式以及采用的材料是否可以满足数据中心这种雷击电磁辐射影响敏感的对象对于雷电防护的要求。
// 耐高压绝缘引下线就是应对这种对雷击电磁辐射影响敏感对象的一种针对性的直击雷防护装置
DEHN HVI耐高压绝缘引下线由内导体、耐高压的绝缘材料、半导体层和外护套组成。内导体为铜材,外层覆盖较厚的绝缘材料,半导体层采用特殊设计,使由雷电引起的高冲击电压按照规定的路径泄放,并防止导线表面出现沿面闪络。DEHN HVI耐高压绝缘引下线能满足IEC 62305标准的电气技术要求,并且也符合2023年实行的GB/Z 33588.8-2022/IEC TS62561-8:2018的规定。该产品能够耐受直接雷击的能量(也就是整个雷击过程中雷电流值平方的时间积分),其主要决定因素是导线的机械强度和耐热强度,HVI耐高压绝缘引下线在这方面完全满足。
DEHN HVI Power耐高压绝缘引下线整体系统的测试所使用的雷电流为200kA (10/350μs) ,符合IEC 61400-24中对数据中心雷电防护的要求,尤其是空旷区域的数据中心,且适用于所有类别的雷电防护系统。
// 传统引下线和HVI引下线间的对比
我们将传统引下线、普通绝缘引下线以及DEHN HVI耐高压绝缘引下线进行对比:
1)普通引下线没有任何绝缘屏蔽措施,当雷电流经过引下线,因与临近金属设备隔离距离过近就会有雷电火花闪络至金属管线,当金属管线连接至光伏板或者建筑内的其他设备,则造成设备的损坏。
2)普通绝缘引下线,内部导体包裹着一层绝缘层,闪络现象可以得到缓解,但是因为绝缘层表面未做特殊处理,当雷电流流过引下线时,引下线表面会发生爬电现象,当距离电气设备过近,也会存在雷电火花闪络的风险。
3)DEHN HVI耐高压绝缘引下线,包括三层结构,内部导体、绝缘层以及外表面的半导体层。当雷电流流过引下线时,引下线能够把雷电流牢牢锁在半导体层内部,保证不会有雷电火花闪络的风险,给电气设备的安全运行提供了安全保障。
// 实验验证
对于具有等效隔离功能的DEHN HVI耐高压绝缘引下线的实验验证,在IEC TS 62561-8(雷电防护系统组件——隔离LPS组件的要求)里有明确说明。最关键的两项测试内容就是雷电流耐受能力以及等效隔离功能验证。
IEC 61400-24 风力发电机组雷电防护规定, LPL1是最高等级,意味着需要外部LPS必须耐受200kA、10/350μs的雷电流冲击。这个测试按照下图给出的测试布置来执行的。为了测试绝缘引下线的等效隔离距离而采用对比验证装置。这个对比验证装置使用了在一个2m×2m的接地网上方布置两根交叉的金属棒(导体直径8±0.5mm、长度不小于2m),它们之间保证一个电气距离Sc,接地网上的接地极的最小长度应该大于1.5m。对比验证装置与样品之间的距离应至少保持2m。
由我司参与起草的GB/Z 33588.8-2022/IEC TS 62561-8:2018 《雷电防护系统部件(LPSC)第8部分雷电防护系统隔离部件的要求》于2023年2月正式实施,该标准首次在国内明确了绝缘支架和绝缘引下线(不含用于爆炸性环境的类型)及其专用紧固件的性能要求和试验方法。
由DEHN德和盛电气(上海)有限公司参与主编的耐高压绝缘引下线(HVI)产品标准《GB/Z 33588.8—2022 雷电防护系统部件(LPSC) 第8部分:雷电防护系统隔离部件的要求》于2022年7月发布,2023年2月正式实施,该标准首次在国内明确了绝缘支架和绝缘引下线(不包括用于爆炸性环境的类型)及其专用紧固件的性能要求和试验方法。
传统引下线的技术要求和试验方法:
众所周知,引下线是外部防雷系统ELPS的重要组成部分,其主要功能是将雷电流从接闪器引至接地装置,其性能要求及试验方法需符合GB/T 33588.2—2020/IEC 62561-2:2018《雷电防护系统部件(LPSC)第2部分:接闪器、引下线和接地极的要求》。
同时国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》对引下线及接地极的最小截面积有相应的要求。
引下线的分类(按绝缘能力)及试验标准:
IEC TS 62561-8:2018《雷电防护系统部件(LPSC)第8部分:雷电防护系统隔离部件的要求》是国际电工委员会于2018年发布实施的,标准首次明确了绝缘支架和绝缘引下线(不包括用于爆炸性环境的类型)及其专用紧固件的性能要求和试验方法,并从绝缘能力角度将引下线分为3类,分别是:引下线(传统引下线)、绝缘引下线和部分绝缘的引下线,与该标准对应的国家标准:GB/Z 33588.8—2022《雷电防护系统部件(LPSC)第8部分:雷电防护系统隔离部件的要求》也已于2022年07月11日发布,自2023年02月01日正式实施。
国标GB/Z 33588.8—2022的发布、实施对HVI产品的意义:
GB/Z 33588.8—2022的发布和实施,彻底改变了金属导体截面积小于传统引下线标准或者雷电流承载能力超过100 kA的具有等效隔离距离功能的绝缘引下线无检测标准可依据的现状,为绝缘引下线及其专用紧固件提供了权威的产品标准和试验标准,用户可以放心地使用DEHN HVI耐高压绝缘引下线。
DEHN HVI 耐高压绝缘引下线:
DEHN推出的HVI耐高压绝缘引下线可以解决隔离距离不足的问题,在空气中的等效隔离距离高达90cm。
DEHN HVI耐高压绝缘引下线由内导体、耐高压的绝缘层和外半导体层组成。内导体为铜材,外层覆盖高绝缘性材料,半导体层采用特殊设计,防止导线表面出现沿面闪络。
DEHN HVI 耐高压绝缘引下线优势:
- 保持隔离距离 - 保证引下线至建筑物金属部件、电力线路及管线等金属物体间的隔离距离满足要求;
- 便于安装 - 采用模块化组件及专用工具,安装便捷、安全;
- 与建筑结构融为一体 - 部分型号还可涂成所需颜色;
- 灵活用于改造 - 配套各种安装场景的固定夹具和安全隔离性能方便加装、改造;
- 可用于危险区域 - 特定型号可用于危险区域1区、21区、2区和22区。
(接2023年1月13日发布的“【技术专栏】绿色数据中心DEHN HVI耐高压绝缘引下线 (上篇)”内容)
雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”。直接雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。
根据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》的规定,建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。作为当前数字及信息时代产物的数据中心应属于第二类防雷建筑物。
DEHN推出的HVI耐高压绝缘引下线可以解决隔离距离不足问题,并参与了相关标准(GB/Z33588.8-2022/IEC TS 62561-8:2018雷电防护系统部件(LPSC))的制定。
1.DEHN HVI 耐高压绝缘引下线
DEHN HVI耐高压绝缘引下线由内导体、耐高压的绝缘层和半导体层组成。内导体为铜材,外层覆盖较厚的绝缘材料,半导体层采用特殊设计,使由雷电引起的高冲击电压按照规定的路径泄放,从而防止导线表面出现沿面闪络。
DEHN HVI耐高压绝缘引下线能满足IEC 62305标准的电技术要求,并且也能满足2023年2月实行的新标准GB/Z 33588.8-2022/IEC TS62561-8:2018中的要求。能够耐受一次直接雷击的比能量(也就是整个雷击过程中雷电流值平方的时间积分),其主要决定因素是导线的机械强度和耐热强度,DEHN的HVI耐高压绝缘引下线可以完全满足。
HVI Power款耐高压绝缘引下线单线最大可通过的雷电流可以达到200kA,符合IEC 61400-24中对数据中心雷电防护的要求,尤其是空旷区域的数据中心,且适用于所有类别的雷电防护系统。
2.引下线对比
我们将传统引下线、普通绝缘引下线以及DEHN HVI耐高压绝缘引下线进行对比:
// 传统引下线没有任何绝缘屏蔽措施,当雷电流经过引下线,因与临近金属设备隔离距离过近,会有雷电火花闪络至金属管线,金属管线连接至光伏板或者建筑内的其他设备,造成设备的损坏。
// 普通绝缘引下线,内部导体包裹着一层绝缘层,闪络现象可以得到缓解,但是因为绝缘层表面未做特殊处理,当雷电流流过引下线时,引下线表面会发生爬电现象,当距离电气设备过近,也会存在雷电火花闪络的风险。
// DEHN HVI耐高压绝缘引下线,包括三层结构,内部导体、绝缘层以及外表面的半导体层,当雷电流流过引下线时,引下线能够把雷电流牢牢锁在半导体层内部,保证不会有雷电火花闪络的风险,给电气设备的安全运行提供了安全保障。
3.实验验证
对于具有等效隔离功能的DEHN HVI耐高压绝缘引下线的实验验证,在IEC TS 62561-8(雷电防护系统组件——隔离LPS组件的要求)里有明确说明。最关键的两项测试内容就是雷电流耐受能力以及等效隔离功能验证。
这个测试按照下图给出的测试布置来执行的。为了测试绝缘引下线的等效隔离距离而采用对比验证装置。这个对比验证装置是在一个2m×2m的接地网上方布置两根交叉的金属棒(导体直径8±0.5mm、长度不小于2m),它们之间保证一个电气距离Sc,接地网上的接地极的最小长度应该大于1.5m。对比验证装置与样品之间的距离应至少保持2m。
在对比实验中,对比测试装置之间的电气距离Sc可以设置为生产厂家声称的DEHN HVI耐高压绝缘引下线的等效隔离距离。使用脉冲电压发生器模拟720kV,0.45/2.7μs的测试冲击电压,测试结果显示对比验证装置之间发生了放电现象,而无任何沿面放电通过DEHN HVI耐高压绝缘引下线。
测试冲击电压:-720kV
结果:无沿面放电通过HVI耐高压绝缘引下线
HVI耐高压绝缘引下线技术优势
- 阻止沿面放电以及闪络的发生;
- 等效隔离的保证;
- 高强度绝缘;
- 自2003年开始研发生产应用,具有成熟可靠的使用经验;
- 根据使用要求,可实现空气中隔离距离45,75,90cm范围的选择。
给客户带来的好处
- 节省安装空间,外形美观;
- 雷电流安全泄放;
- 应用范围广;
- 安装简单方便;
- 防爆区域安全应用;
- 符合标准IEC62561-8的要求;
- 符合标准GB/Z 33588.8的要求。
详细文章内容,请点击此处。
雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”。直接雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。
根据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》的规定,建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。作为当前数字及信息时代产物的数据中心应属于第二类防雷建筑物。
实际上数据中心内的通信设备遭到雷击损坏的原因有:机房内没有做好适当的雷电分流和雷电过压保护措施,或者其连接不可靠等因素。因此,数据中心的防雷需要系统性考虑设计:对于直击雷的防护——接闪器,引下线和接地系统,以及对感应雷的防护——等电位连接和安装电涌保护器,这样可以避免数据中心免遭或降低雷电的侵害。
在IEC 62305-3(雷电防护-第3部分:建筑物的实体损害和生命危险)中关于外部防雷部分明确提出,外部雷电防护装置(以下称外部LPS)与金属装置、内部系统或者与需保护建筑物相连的外部导电部件、管线可能会出现危险火花。通俗的讲,就是当外部LPS泄放雷电流时,外部LPS表面可能会出现爬电现象, 与临近电气设备距离过近时,会发生空气击穿,也就是我们通常所说的闪络现象,闪络会造成设备的损坏,甚至威胁到人身安全。针对这一情况,IEC 62305-3中提出的解决方法是外部LPS、建筑物等电位连接的导电部件之间应保持合适的隔离距离,并给出了具体的隔离距离计算方法。
随着国家3060双碳政策落地,加强绿色数据中心的建设,越来越多的数据中心在屋顶加装光伏板。然而,实际设计中由于各种限制和缘由,外部LPS与电气设备之间的隔离距离有时很难达到要求。因此也发生了很多问题:安装了接闪装置,但是设备还是会被雷击损坏;安装了电涌保护器,但是有些临近引下线的设备还是损坏了。 设备损坏意味着数据中心会有停运的风险,从而造成眼前或潜在不可估量的损失。
DEHN推出的HVI耐高压绝缘引下线可以解决隔离距离不足问题,并参与了相关标准(GB/Z33588.8-2022/IEC TS 62561-8:2018雷电防护系统部件(LPSC))的制定。
1.DEHN HVI 耐高压绝缘引下线
DEHN HVI耐高压绝缘引下线由内导体、耐高压的绝缘层和半导体层组成。内导体为铜材,外层覆盖较厚的绝缘材料,半导体层采用特殊设计,使由雷电引起的高冲击电压按照规定的路径泄放,从而防止导线表面出现沿面闪络。
DEHN HVI耐高压绝缘引下线能满足IEC 62305标准的电技术要求,并且也能满足2023年2月实行的新标准GB/Z 33588.8-2022/IEC TS62561-8:2018中的要求。能够耐受一次直接雷击的比能量(也就是整个雷击过程中雷电流值平方的时间积分),其主要决定因素是导线的机械强度和耐热强度,DEHN的HVI耐高压绝缘引下线可以完全满足。
HVI Power款耐高压绝缘引下线单线最大可通过的雷电流可以达到200kA,符合IEC 61400-24中对数据中心雷电防护的要求,尤其是空旷区域的数据中心,且适用于所有类别的雷电防护系统。
新款VT2 M … 320 CN (FM)是针对230/400V电压系统设计的2级电涌保护器,电压保护水平更好,安全系数更高。
产品特点:
// 可插拔模块设计,便于维护。
// 强大的MOV和GDT,标称放电能力可达20kA。
// 电压保护水平低至1.5kV,更好地保护用户设备。
// 安全可靠 ,预期短路电流(Isccr)耐受可达25kA。
// 可靠的机械状态指示。
// 可选FM功能,浮动遥信触点。
// 满足国内外标准:IEC / EN 61643-11 和 GB 18802.11要求。
// 获得CE认证。
在实际项目过程中,很多人都会有疑问,这个防雷方案保障全面吗?避雷针高度够吗?能够完全保护我们的设备吗?
// 传统设计可能带来防护盲区
传统的设计和布局方案,不能够完全覆盖雷击风险,因为设计中可能存在保护盲区,而这些失效区域是无法通过传统的设计软件和经验来模拟和定位的。
// 电涌保护需要系统性的设计
雷电防护是一个系统性的工程。外部防护,接闪、引下和接地系统,内部电气以及信号过压保护,共同协同工作,保护整个园区以及建筑内的电气,人身和信号安全。
上下级电涌保护方案的耦合设计,需要科学的理论和计算支撑,以及方法论和经验的指导。通过风险评估和预设计,并在系统实施中进行项目干预、指导以及系统测试和校正,可以在最大程度上杜绝直击雷和感应雷造成的一次和二次风险损失。
那么,如何科学的进行防雷风险评估,计算和设计呢?接下来介绍一下DEHN concept&Planning咨询服务。希望抛砖引玉,给大家提供一些思路和方法。
DEHN作为源自德国的百年防雷企业,一直以自己的专注、专业、奉献和开拓精神,显著促进了电涌保护、雷电防护/接地和安全产品领域的发展。我们专注客户需求,能够提供定制化的服务——DEHNconcept&Planning咨询服务。通过科学计算和工具来避免雷击带来的损失。
雷电防护等级应根据雷电风险评估来选择(参考IEC62305-2,对应GB/T21714-2),一旦选定了风险容许上限值,就能通过该流程选择合适的防护措施,以把风险减小到容许限值之下。
1 雷电风险评估(依照IEC62305-2)
2 防雷设计(依照GB50057或IEC62305-3)
3 接地计算和方案设计(依照GB50065)
4 现场安装指导(外防夹具,DEHN HVI耐高压绝缘引下线等产品)
我们的防雷服务可根据您的需求提交全套文件,并充分考虑项目需求和客户利益,为您匹配更加合理有效的雷电防护解决方案,节省您的时间、人力和费用成本。
德和盛电气(DEHN)作为一家自主创新的、活跃于全球市场的德国知名企业,有着百年的雷电防护历史,在防雷领域不断的进行产品技术革新,最新推出的ACI先进电流切断技术,BCO最新的信息系统智能电涌保护器,HVI绝缘耐高压引下线等产品,带动整个防雷技术快速向前发展。
DEHNguard ACI电涌保护器
先进电流切断技术,无需后备保护
// 集成电涌保护器(SPD)和SPD专用保护器(SSD)于一体,无需外置SSD,省空间,省成本,无短路电流保护盲区。
// 兼顾电压保护水平(Up仅为1.5kV)和TOV耐受能力(耐受440V过电压)。
// 安全可靠,无漏流,使用寿命更长。
// 对用户 - 省成本,省空间,安装简便; 对设计人员 - 无需计算和选择后备保护。
BLITZDUCTORconnect(BCO)
信息技术系统理想的智能电涌保护方案
// 便捷 - 集成指示窗和智能遥信单元,操作简单,安装快速。
// 安全 - 防振锁扣,切断故障,保持信号,确保系统安全可靠。
// 强大 - 强大的雷电防护性能,充分保护系统。
// 智能 - 无需编程编址,即插即用,实时状态监测和上传。
DEHN绝缘耐高压HVI引下线
雷电防护的革命性创新
// 安全隔离 - 特有绝缘技术确保其在安全隔离距离内不发生沿面和闪络。
// 安装便捷 - 可选集成HVI引下线保护套件,安装便捷。
// 兼顾美学 - 可刷涂配色涂料,融入建筑主体色调。
// 便于改造 - 配套各种安装场景的固定夹具,便于加装、改造。
// 防爆保护 - 特定型号可用于1区、2区、21区和22区等危险区。
带有直插式端子的DEHNguard系列2级电涌保护器, 实现快速接线和可靠安装。
1 双端子直插式接线。接线能力最高可达10 mm²(软线,硬线)。
2 遥信端子(可选)。带有直插式端子,轻松实现遥信功能。
3 接线状态可见。目视检查端子夹线状态,减少接线错误。
4 通孔式接线。依据DIN VDE 0100-534标准,EMC优化的布线。
5 认证。获得VDE认证,满足2+3级SPD要求,可用于保护终端设备
满足未来分配电箱中2级电涌保护器的安装需求
(工作电流<63 A(线径10mm²))
// 无需连接端子,节省分配电箱中的空间。
// 有助于满足DIN 18015-2 标准中的推荐要求,预留20%可用空间,以便后续的改造和扩容。
// 采用直插式接线技术,导线从上方直接推入,便捷可靠。
// 通过可视化通孔目视检查接线状态,无需额外关注接线安装力矩。
新型复合雷电流电涌保护器 DEHNpatch 能有效保护网络设备与数据,即使在发生电涌或雷击后也能确保数据安全流动。
产品优势:
// 有效保护各种网络设备。DEHNpatch 满足高达10 GBit/s和4P PoE等应用需求,可以为各种以太网应用提供有效保护。
// 简单易用的SPD。 强大的TYPE1 类SPD,Iimp: 4 kA (10/350 μs),用于防雷区0A - 2 及后续分区,显著降低设计与安装难度。
// 明确指示产品状态。DEHN以太网SPD上,首先使用“绿/红”状态指示:产品状态,一目了然。
// 节省空间的产品设计。产品宽度仅为18mm,即使在19"机柜方案中也有空间优势。
// 智能化的系统保障。通过可选的DEHNrecord 智能模块,实时监测并上报SPD状态信息。
产品创新,一目了然的智能监测系统:
配合DEHNrecord IRCM 智能监测单元(产品货号 910 710)及可选适配器 ,新型复合型雷电流电涌保护器DEHNpatch可满足远程监测SPD的需求。使用DEHNrecord智能监测系统时, DEHNpatch受到实时监测。如果发生故障,用户将及时收到报警信号以便快速更换故障模块。智能化的SPD保护方案,保障了系统长期稳定运行。
根据国家政策的要求,近几年国家能源局提出将制定更积极新能源发展目标,加快推动碳达峰、碳中和;同时,根据《“十四五”规划纲要》,“十四五”期间,我国新能源产业将实施多项建设工程,涉及水电、风电、核电、电网建设等。
“十三五”以来,经过近十年的飞速发展,中国不但一跃成为全世界最大的新能源市场,新能源装机量和装备制造能力也位居世界第一。随着产业不断发展,我国新能源产业的龙头企业的全球竞争力凸显。随着国内新能源装机容量的不断扩大,提质增效、提高新能源发电机组的运行效率,减小故障停机时间,实现可预测性维护等需求日益突出,新能源发电企业运维的数字化转型成为必然。目前各个新能源发电企业和业主单位及运维企业都在大力实施新能源发电厂的大数据采集和分析,将基于AI技术的数字孪生,元宇宙等理念运用于新能源电站的自主化运维,实现新能源电站运维方案的自主制定和有序实施的活动也正方兴未艾。但在这些转型过程中雷电防护的智能化转型似乎稍显缓慢。
尽管长期以来新能源业主和设备厂家一直希望能对新能源装备中的电涌保护器(SPD)实现状态监测和寿命预测。但传统的电涌保护器,尤其是信号防雷产品无法满足这样的要求,其自身并不具备状态实时监测以及状态反馈功能。并且,其在产品失效后会引起信号线路中断,从而大大增加了新能源机组的非计划性停机,降低了发电效率,抬升了维护成本。
作为在防雷领域深耕百余年的企业,为适应新能源行业发展对电涌保护提出的新需求,DEHN推出了SPD智能电涌保护方案,该方案通过智能化的在线监测系统,对所有电源和信号SPD的劣化、失效状态等信息进行实时监控,并通过数据总线接入工业互联网,确保系统的长期运行和操作安全。
其中,DEHN的新一代复合型信息系统电涌保护器BLITZDUCTORconnect,简称BCO系列产品,可保护测量/控制电路、以及总线和通讯系统,免受雷击或电涌造成的损坏。
BCO系列产品的遥信智能报警单元,采用红外技术,实时监测电涌保护器的工作状态。通过设置,可直接嵌入智慧运维平台。
作为信息系统电涌保护器,BCO系列产品的总雷电流放电能力(10/350μs)可达3kA,同时还能确保优秀的电压保护水平,非常适合新能源系统中的信号和通讯设备。并且在电涌保护器失效后,不会影响信号线路的正常传输。契合智慧运维和运维智能化的要求。
便捷: 免工具安装、可视化状态指示器和智能远程监测等多种功能,使操作简单、便捷成为可能。
安全: 模块的secR技术防振锁扣系统和失效后通讯不中断等特性,确保系统具有长期的安全性和可用性。
强大: 全模块能够承受3kA雷电流和最大20kA的电涌电流,能提供强大的雷电和电涌防护能力。
DEHN的信息系统电涌保护器BXT系列产品和最新一代BLITZDUCTORconnect(BCO)系列产品,可使用专用DEHNrecord模块,通过Lifecheck功能对SPD的劣化、失效状态进行实时监测。并能通过DRC AL MODBUS模块通过总线接入工业互联网,使电涌保护系统被及时、精准、便捷地维护,确保系统长期稳定工作,帮助新能源行业创造价值。
此外,为了实现对风电场风机叶片和机舱等部件遭受的雷击情况进行监测,降低雷电对风机叶片等部位的损害方面,DEHN推出的DEHNdetect及DEHNdetect-LMS雷电监测系统可以对风机所遭受到的雷电流,尤其是初始连续电流进行精确监测,从而可以对风机叶片的雷击损害情况进行评估,实现可预测性维护,大大减少风机非计划停机,大幅降低风机叶排片维护成本。
DEHN集团作为全球知名的专注于雷电防护领域的企业集团,DEHN坚持以客户需求为导向,不断加强在国内的技术研发力度,为客户提供高质量、高效率的防雷服务,助力风电产业降本增效,为中国“碳达峰·碳中和”目标贡献一份力量。
德和盛电气(上海)有限公司是DEHN集团在中国成立的全资子公司,成立于2005年,拥有近100名员工和多个地区销售办事处。多年以来,公司针对地铁的供电系统(包括供电电源、接触网、牵引供电系统、动力照明供电系统);通信系统(包括传输系统、无线集群通信系统、CCTV、PA、时钟系统、PIS);信号系统(如CBTC)以及综合监控系统均有针对性的防雷保护产品,可以为整个地铁系统提供一整套综合防雷保护解决方案。
无论在哪个行业,安全都应该是优先考虑事项,对于地铁的运营与维护方面,我们提供了遵循“五步安全作业守则”的相关产品,以防带电作业时发生电气事故。
第一步必须将所有待检修、安装设备断开电气连接。
第二步,防止在检修、安装作业时,设备意外重新带电。一般在低压系统中使用锁扣装置来代替未拧紧的保险丝以保证安全。
第三步,可以使用一个专业的测试设备例如电压探测器来验证装置已经不带电。在使用电压探测器之前,需要对探测器进行功能自检以确保可以正常使用。
如果电气装置已经确认未带电,进行第四步,将相线和接地系统通过接地与短路装置连接起来。
第五步,防止触及邻近带电装置。如果在工作地点附近区域的电气装置不能断电,则必须在工作开始前采取额外的预防措施。在这种情况下,使用绝缘保护板或其他覆盖材料来防止意外接触。
您可以在DEHN找到完全满足五步安全作业守则的安全产品,如操作棒、锁扣系统、电压探测器、接地与短路装置以及绝缘保护板等。
CCTV视频监控系统可以用于几乎所有行业的来访控制和设施监督。而只有集成防雷和电涌保护措施才能满足CCTV视频监控系统对于系统持续稳定运行的严格要求。
视频系统通常包括最少一台摄像机、监视器、数据存储设备和一条合适的视频传输回路。在控制中心常常还配备摄像机的云台控制器,可调整摄像机的水平和俯仰的角度,使操作员可以调整观察视角和位置。
通常情况下,现场接线盒和控制中心显示器之间的传输线是同轴电缆或双绞线线缆,它将穿越多个防雷分区,会有比较高的雷击风险。而随着技术的进步,视频监控系统越来越多地利用双绞线作为有线传输方案。在监控小范围区域的系统中,摄像机可以选用PoE方案,仅使用一根双绞线电缆即可同时传输视频信号和对设备供电。如需监控区域较大,设备与设备之间相隔距离较远PoE方案无法满足需求时,也可以采用双绞线传输数据,而另外布设电源的方案。
如果现场有直击雷的风险,则必须考虑立杆的外部防雷(接闪器、引下线、接地系统等),同时远程控制机房或控制中心所在的建筑业必须具有外部防雷系统,这样可以防止CCTV系统设备被直接雷击。接线盒和摄像机之间的连接电缆应安装在金属立杆中。否则,需尽量将摄像机电缆布设到金属管中并与立杆等电位连接。
由于雷击电流或电涌可能沿着电源或信号电缆向两端侵袭,因此接线盒出线端与远程控制机房或控制中心的进线端,都必须设置相应的雷电流等电位连接(安装雷电流电涌保护器)(右表)。
如果摄像机安装在建筑物的外部,则应确保摄像机位于雷击保护的区域内(图2)或受到接闪器系统保护免受直接雷击。
若建筑物受到雷击或附近出现雷击的风险较低,建筑物可能不配备外部防雷系统,但是CCTV系统仍然会受到远处雷击产生的电磁脉冲影响。在这种情况下,如果不做额外保护,系统仍然可能因为雷电活动受损,而安装电涌保护器则可以提供足够的保护。
当前,我国城市轨道交通仍处于大发展时期,截止2021年12月31号,我国城市轨道交通运营里程已突破8700公里,居世界首位。城市轨道交通多线相交,运营里程基本覆盖城市中心区域,庞大的运营规模、复杂的装备体系、大量设施设备的更新改造均给轨道交通运维管理、维护成本及人力资源带来巨大的挑战。
在此背景下,智慧运维的趋势愈加强烈,特别是在中国城市轨道交通协会专家带来讨论的《智慧运维的趋势探讨》,更加深了智慧运维对中国城市轨道交通带来的技术变革。
智慧运维是指利用信息化、数字化、智能化手段,通过大数据、计算机、互联网、物联网、人工智能系统等实现部分或全部替代人工对设备和设施的维护工作,从而极大提高维护工作的质量、效率和效益。
但传统的信号防雷产品无法满足如今智慧运维和运维智能化的要求,不具备状态实时监测以及状态反馈功能。并且,在产品失效后易引起信号线路中断,这一点大大增加了维护成本。
DEHN最新复合型信号电涌保护器BLITZDUCTORconnect,简称BCO系列产品,可保护测量/控制电路、以及总线和通讯系统,免受雷击或电涌造成的损坏。
BCO系列产品配有的遥信报警单元,采用红外技术,实时监测电涌保护器的工作状态。通过设置,可直接嵌入智慧运维平台。
作为信号电涌保护器,BCO系列产品的总雷电流放电能力(10/350μs)可达3kA,同时还能确保极佳的电压保护水平,非常适合保护轨道交通系统中的终端设备。并且在电涌保护器失效后,不会影响信号线路的正常传输。从而契合智慧运维和运维智能化的要求。
BCO系列产品的优势
便捷:产品集合了快速安装、可视化状态指示器和智能远程监控等多种功能,使操作简单、便捷成为可能。
安全:模块防振锁扣系统,secR技术和故障保护功能,确保您的系统具有最高的安全性和可用性。
强大:全模块能够承受3kA雷电流和最大20kA的电涌电流,强大的雷电防护性能使您的系统获得最大安全保护。
可用于保护带有RJ45接口并使用12-24V和220V电源的摄像机。同时满足100M网络使用。并集成LED状态指示和FM功能(电源侧)。
产品特性
兼顾安装时间和成本的摄像机电源和信号防雷保护方案
紧凑的尺寸,DIN轨道安装,节省安装空间
优秀的信号传输能力,设计满足百兆网使用需求
集成LED状态指示(监测电源侧)
实现遥信单独报警(监测电源侧) ;也可兼容智能模块上传SPD状态。
依据最新GB/T 18802.21标准,已经获得国家级型式试验报告
固态去耦合器DASD主要有三大功能:保护人身安全,限制过电压以及防止交流腐蚀。
固态去耦合器DASD提供瞬态、暂态和长时间的过电压保护。这意味着DASD可以为:
- 管道作业人员提供防护措施,以防止出现过高的接触电压;
- 管道系统和管道中的其他设备提供保护;
- 管道提供防护措施,以防止出现交流腐蚀。
更重要的是,DASD在提供必要防护措施的同时,不会对管道所需的阴极保护电位(直流电位)产生负面影响。