直流系统的浪涌保护
保护重要组件免受故障和损坏
直流电(DC)正在推动能源转型。这一趋势不仅出现在德国,也遍及整个欧洲,部分地区甚至遍及全球。无论是光伏、电池储能、电动交通还是现代建筑技术,直流系统都是高效配电的支柱。随着直流系统日益普及,对其进行可靠保护的需求也越来越迫切。
雷击或开关操作引起的浪涌可在数秒内损坏昂贵的组件。我们提供全面且符合标准的防护解决方案,可靠保护各领域的直流应用,使系统保持安全、稳定和经济。下文介绍各应用领域及相应的 DEHN 防护方案。



为您的直流应用提供最高安全性
DEHN 是您可靠的直流防护系统合作伙伴。我们的解决方案确保最高的系统可用性、安全的安装和长期的投资保障。从规划到实施,我们以全面的专业知识和国际经验为您提供支持。
制定标准,推动创新
作为开放直流联盟(ODCA)的活跃成员,我们积极推动直流技术全球标准的制定。我们与国际合作伙伴携手,让直流电在能源、工业、交通和建筑等领域更加安全。预测显示,到 2035 年,全球直流市场规模将超过 8 亿美元。
直流电:未来的关键技术
DEHN 凭借经过认证、可扩展的防护解决方案,积极塑造直流电的未来。我们致力于进一步发展标准和防护方案,在全球范围内推动安全、高效的直流基础设施建设。
直流系统:
高电压,
严格的防护要求
在直流应用中使用浪涌保护器(SPD)的难点在于:与交流电不同,直流电没有过零点。这使得浪涌电压泄放时产生的电弧明显更难熄灭。此外,直流系统通常在更高且持续恒定的电压下运行,热负荷更高,因此需要更谨慎地设计 SPD。
尤其是在光伏系统、电池储能系统或电动交通等应用中,由于电压等级和短路电流各不相同,必须特别谨慎地选择和设计保护器件。
直流应用中浪涌保护器的标准化和测试适用 IEC/EN 61643-31(用于光伏直流回路的 SPD)和 IEC/EN 61643-41(通用直流供电系统用 SPD)等标准。
安全且符合标准地规划直流系统
常见问题
IEC 61643-xx 是浪涌保护器(SPD)的国际标准,其中第 -31 部分(光伏应用)和第 -41 部分(线性直流电源)尤为重要。这些规范要求由 DEKRA 或 VDE 等独立检测机构进行验证,并通过其检测标志予以认证。在北美获得认可需符合 UL 1449,其符合性同样由 UL 组织确认。
IEC 61851-23 规定了该应用的相关参数。例如,该标准规定 SPD 的额定电压(Udc)必须等于或高于系统电压。同样,浪涌保护器的电压保护水平(Up)不得超过 2.5 kV。此外,选择 SPD 时,必须考虑与上游熔断器的配合,并确保其短路耐受能力高于系统可能出现的最大故障电流。
根据适用的安装标准,浪涌保护器应尽可能靠近电源馈入点安装,即安装在光伏组串或电池端子处,以尽量减少雷电和浪涌对其余设备的影响。在系统边界或防雷区过渡处,浪涌保护器保护直流与交流系统之间的接口,例如逆变器输入端或直流超级充电桩的电缆入口处。较短的电缆走线可使浪涌保护器的保护水平尽可能低。正确接地对 SPD 的有效性和安全性至关重要。
为直流装置规划完整的防护系统,需要深入了解标准、风险分析和系统集成。DEHNacademy 提供浪涌保护和雷电防护的实践培训课程,为您的设计工作提供支持。此外,DEHN 还通过工程服务提供专业支持,从咨询到为您的装置完整规划量身定制的解决方案。