DEHNsphere 服务说明
DEHNsphere 网络应用程序(免费标准版)、购买付费许可证包后在 DEHNsphere 中提供的附加功能(付费版)以及智能 DEHN 设备集成的功能说明和系统要求
1. 引言
本规范是以下内容的依据:由 DEHN SE(地址:Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt, 德国,以下简称“DEHN”)提供的 DEHNsphere 网络应用程序(免费标准版)的内容、范围和性质,以及购买付费许可证包后在 DEHNsphere 下提供的其他功能(付费版),包括与 DEHNsphere 兼容的智能 DEHN 设备的集成。
目前,仅 DEHNdetect(雷电流测量系统)产品作为智能 DEHN 设备与 DEHNsphere 兼容。与 DEHNsphere 兼容的智能 DEHN 设备以下简称“设备”或“智能 DEHN 设备”。今后可能会增加其他智能 DEHN 设备。
如需使用 DEHNsphere 网络应用程序,每位授权用户必须已成功注册 DEHN 网络账户,且客户必须已获得 DEHNsphere 的使用权限。仅限《德国民法典》(BGB)第 14 条所定义的经营者使用。用户协议与作为经营实体的客户签订,而非与客户的个人员工或访客签订。
成功注册并首次登录 DEHNsphere 网络应用程序后,客户即可使用本规范所述的免费标准版。如需使用 DEHNsphere 下提供的附加功能,客户还须购买付费许可证包(付费版)。
本规范介绍 DEHNsphere 网络应用程序的主要功能、运行所需的系统要求、许可证模式以及数据传输和数据访问。旨在概述该网络应用程序的功能和要求。
2. DEHNsphere 网络应用程序
2.1 DEHNsphere 网络应用程序功能说明
DEHNsphere 网络应用程序是 DEHN 基于云的核心 IoT 平台,用于连接、管理和监控智能 DEHN 设备。授权用户可代表客户使用 DEHNsphere 网络应用程序,在 DEHNsphere 平台上集成和管理设备,对相关系统(资产,例如风力发电机组)和站点(设施)进行结构化管理,并查看和评估设备传输的数据。DEHNsphere 网络应用程序仅以网络应用程序形式提供,无需也不支持本地安装。
DEHNsphere 网络应用程序账户的网络应用程序管理员(本规范中以下也称为“客户管理员”)可授权客户的其他员工使用 DEHNsphere,或邀请其他人员作为访客临时使用。角色成功激活后,相关人员将获得与所分配角色范围相应的访问权限。DEHNsphere 网络应用程序提供以下角色:
- 客户管理员(完全用户,负责权限和许可证管理)
- 授权用户(在所分配范围内具有读写权限的功能访问)
- 访客(只读访问)。
客户首次成功注册并登录 DEHNsphere 网络应用程序后,即可使用免费标准版。标准版包含本规范中针对标准版具体描述的联网设备功能。
此外,客户可通过 DEHNsphere 网络应用程序管理和分配其购买的付费许可证套餐(见第 4 节)。注意:如需使用 DEHNsphere 提供的、本规范中专门针对付费版描述的附加功能,客户还须购买付费许可证套餐。
DEHN 仅在公布的服务时间内提供技术支持和客户服务。
2.2 DEHNsphere 系统要求(最低要求)
- 一台可联网的设备,运行当前主流的操作系统和网络浏览器。
- 数据传输速率充足的互联网连接。
客户负责确保授权用户具备兼容的 IT 环境,以便使用 DEHNsphere 网络应用程序。
3. 智能 DEHN 设备的集成
3.1 设备集成功能说明
设备记录被监测系统的测量数据和事件数据(有效载荷数据),并通过设备的云连接将其传输至 DEHNsphere 云。无论使用免费标准版还是付费版,传输至 DEHNsphere 云的数据均会被存储。但在付费版中,客户可借助附加功能使用所传输的数据。
目前,仅 DEHNdetect 产品(雷电流测量系统)与 DEHNsphere 网络应用程序兼容。
对于已集成的设备,DEHNsphere 网络应用程序的免费标准版提供以下功能:
- 在 DEHNsphere 中注册和管理设备。
- 配置设备并提供与安全相关的设备更新。
- 传输和存储设备记录的测量数据和事件数据。
- 有关事件和设备状态的通知(不含事件详情)。
- 根据第 5 节访问客户存储的测量数据和事件数据。
如已为集成设备购买付费许可证(付费版),该设备还可使用 DEHNsphere 提供的以下附加功能:
- 在网页界面中显示和评估事件。
- 根据测量数据和事件数据,计算并更新所关联系统的状态参数(资产指标)。
- 对事件进行分类并将其分配给系统组件(例如转子叶片)。
- 为设备提供功能和特性更新。
对于没有有效许可证的设备,DEHNsphere 中所关联的系统会显示其当前未通过所关联的设备进行主动监测。
3.2 集成要求(最低要求)
- 至少有一台已分配给客户并在 DEHNsphere 中注册的可运行设备。
- 设备通过具有足够数据传输速率的互联网连接接入 DEHNsphere 云。
客户负责确保系统所在地的网络连接及兼容的 IT 环境,除非已与 DEHN 就连接解决方案另行签订合同。设备本身的安装、运行和维护不在本规范范围内,以相关产品文档和协议为准。
3.3 标准版与付费版的区别
下表概述了免费标准版和付费版(每台设备需具有付费许可证)分别包含的功能。
版本对比表
4. 付费许可证模式(付费版)
使用付费版的功能范围,需为每台设备购买有效的许可证。许可证包通过 DEHN 客户门户的中央许可证管理系统进行购买和管理。客户管理员在 DEHNsphere 中按设备(序列号)将许可证分配给各台设备。每台设备均须购买一个许可证。中央许可证管理目前仅支持 DEHNdetect 产品(雷电流测量系统)的许可证。
提供以下许可证类型:
DEHNsphere 许可证
许可证到期前,客户将在 DEHNsphere Web 应用程序中收到到期提醒。
试用期结束后,此前享受免费试用期的每台设备均需持有有效的付费年度许可证,方可继续使用付费版的功能范围。
如无有效的付费年度许可证,则仅可使用免费标准版提供的功能。已存储的测量数据和事件数据将予以保留,但只有在购买付费年度许可证后,才能在付费版的功能范围内再次访问。
5. 数据传输和数据访问
已集成的设备将测量数据和事件数据(有效载荷数据)以及配置数据和状态数据传输至 DEHNsphere 云。以下概览按标准版和付费版分别说明各数据类别(各设备的具体数据类别和数据格式详见本概览之后的接口文档):
数据处理
无论相应设备的许可状态如何,客户均可访问为其设备存储的测量数据和事件数据。访问通过有文档说明的 REST 接口(机器可读数据格式)免费提供。相关接口文档的链接位于 DEHNsphere 网络应用程序的登录区域;客户可借助该文档自行获取已存储的原始数据。
本节所述的数据访问不包括 DEHNsphere 根据测量数据和事件数据计算得出的结果(尤其是状态参数和分析结果);这些结果仅属于付费版的功能范围(参见第 3.1 节和第 3.3 节)。
6. 一般信息与说明
优先顺序与引用
本规格说明对以下内容进行技术分类:DEHNsphere 网络应用程序(免费标准版)、购买付费许可证包后在 DEHNsphere 下提供的附加功能(付费版),以及与 DEHNsphere 网络应用程序兼容的智能 DEHN 设备的相应集成。使用 DEHNsphere 网络应用程序以及购买许可证包后在 DEHNsphere 下提供的附加功能,须以接受适用的使用条款为前提。如本规格说明与相应使用条款之间存在任何不一致,以相应使用条款为准,并按其中规定的优先顺序适用。
预期用途与信息功能
通过 DEHNsphere 网络应用程序以及购买付费许可证包后在 DEHNsphere 下提供的附加功能所进行的评估,仅用于为客户的业务运营提供辅助/支持。这些评估不能替代客户及其员工为确保智能 DEHN 设备正确、完整地测量和记录数据而进行的独立检查和审慎评估。对装有智能 DEHN 设备的设施进行适当的定期维护,完全由客户和/或设施所有者和/或运营者负责,且必须独立于智能 DEHN 设备所测量和记录的数据进行。是否对装有智能 DEHN 设备的设施进行计划外检查,完全由客户和/或设施所有者和/或运营者决定,且该决定必须独立于智能 DEHN 设备所测量和记录的数据作出。本服务不免除客户和/或设施所有者和/或运营者对其装有智能 DEHN 设备的设施所承担的责任。DEHNsphere 网络应用程序中关于某系统未受主动监测的提示,不免除客户和/或系统所有者和/或运营者自身的检查和维护义务。
系统要求与变更
所列系统要求为最低要求,可能随软件的进一步开发而变化。DEHNsphere 网络应用程序以及购买付费许可证包后在 DEHNsphere 下提供的附加功能会持续更新,以符合当前的技术和标准要求。使用付费版的功能范围需持有有效的付费许可证。客户全权负责确保授权用户具备兼容的 IT 环境。
适用地域范围
DEHNsphere 网络应用程序以及购买付费许可证包后在 DEHNsphere 下提供的附加功能,目前面向注册地址位于欧盟的客户提供。
日期/版本/保留变更权利
日期:2026年7月24日 | 版本:1.0
DEHN 保留修改本规格说明的权利,修改仅对未来生效。