DEHNsphere 网络应用程序特别使用条款

版本日期:2026年8月1日

1. 适用范围

1.1 本特别使用条款(以下简称“STU”)适用于使用 DEHN SE(地址:Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt, 德国,以下简称“DEHN”)在 DEHN 网络账户下提供的 DEHNsphere 网络应用程序,包括可通过 DEHNsphere 访问的所有功能,以及购买许可证套餐后可访问的附加功能(以下统称“服务”)。

1.2 除本 STU 外,还适用《DEHN 网络账户及网络应用程序通用使用条款》(“GTU”)。

1.3 使用 DEHNsphere 下提供的其他功能时,除本 STU 外,还适用相应的特别许可条件(以下简称“SLC”)。在使用 DEHNsphere 下提供的其他功能之前,须另行同意相应的 SLC。

1.4 DEHN 保留随时修改本 STU 的权利,修改自生效之日起对未来有效,且无需说明理由。DEHN 将以适当形式(例如向注册时提供的电子邮件地址发送电子邮件)通知客户有关修改。客户有权在收到 DEHN 修改通知后 4(四)周内终止 DEHNsphere 用户协议。 如客户未在该期限内终止用户协议,则视为已接受修改后的 STU。DEHN 将在修改通知中另行向客户说明该 4 周期限的意义。

2. 协议的订立和账户的注册

2.1 使用服务须拥有 DEHNsphere 网络应用程序账户,且客户须同意本 STU。

2.2 拥有 DEHNsphere 网络应用程序账户是使用和预订 DEHNsphere 下其他功能许可证套餐的前提条件。客户只有在注册 DEHNsphere 网络应用程序账户后,才能通过预订许可证套餐,就 DEHNsphere 下提供的其他功能订立用户协议。DEHNsphere 下其他功能的许可证套餐仅可由 DEHNsphere 网络应用程序的网络应用程序管理员和/或在首次登录后已获得相应权限的 DEHNsphere 网络应用程序授权用户预订。

2.3 DEHNsphere 网络应用程序账户可通过 DEHN 提供的注册表单进行注册。网络应用程序管理员填写所有必填字段并代表客户同意本 STU 后,即可向 DEHN 发送注册申请。提交注册申请的前提条件是客户已拥有 DEHN 客户编号。如尚未为客户创建 DEHN 客户编号,客户须向 DEHN 申请。客户可在注册申请中一并申请客户编号。提交申请并不使客户有权获得客户编号。 网络应用程序管理员发送注册申请,即代表客户就订立 DEHNsphere 网络应用程序用户协议提出具有约束力的要约。随后,DEHN 将审核注册申请;如注册申请中未提供现有客户编号,DEHN 可自行决定是否为客户分配客户编号。如接受要约,DEHN 将向网络应用程序管理员的电子邮件地址发送电子确认。该确认邮件即构成对订立 DEHNsphere 网络应用程序用户协议之要约的承诺。 

2.4 注册确认中包含一个超链接。网络应用程序管理员可通过该超链接首次登录。

2.5 第 2.4 条所述的注册确认既不构成 DEHNsphere 所提供其他功能的使用协议,也不产生使用 DEHNsphere 所提供其他功能的权利。使用 DEHNsphere 所提供的其他功能,须在每种情况下通过预订许可证套餐另行签订使用协议。除本 STU 外,还须遵守同样适用的相应 GTU 和 SLC。

2.6 Web 应用管理员可在现有 Web 应用账户下 授权客户的员工使用 DEHNsphere。为此,Web 应用管理员可为授权用户开设 Web 应用用户账户。除 DEHNsphere 中的读写权限外,Web 应用管理员还可授予授权用户其作为 Web 应用管理员所享有的相同权利。这尤其包括以下权利:终止 DEHNsphere 的 Web 应用账户;预订或终止 DEHNsphere 所提供其他功能的许可证套餐;授权客户的其他员工使用 DEHNsphere;授权客户的其他员工成为同等的 Web 应用管理员;或邀请其他人员。若 Web 应用管理员授予某授权用户相同权利,则就本 STU 和 SLC 而言,该授权用户亦视为 Web 应用管理员。任何被指定为与 Web 应用管理员享有相同权利的授权用户,必须是客户的员工,并须获得充分授权,能够代表客户通过预订许可证套餐签订 DEHNsphere 所提供其他功能的使用协议,或终止此类使用协议或 DEHNsphere 的 Web 应用账户。

2.7 使用 Web 应用用户账户的前提是,授权用户已根据 GTU 第 2.3 条至第 2.6 条注册 DEHN 网络账户。

2.8 Web 应用管理员可在现有 Web 应用账户下邀请其他人员临时使用 DEHNsphere。为此,Web 应用管理员可为访客创建 Web 应用访客账户。

2.8.1 如需使用 Web 应用访客账户,访客必须能够访问属于其他客户的 DEHN 网络账户。

2.8.2 Web 应用管理员仅可授予访客读取权限。不得授予访客写入权限,也不得授予其预订和终止 DEHNsphere 所提供其他功能的许可证套餐的权利,或终止 DEHNsphere 的 Web 应用账户的权利。

2.9 为避免疑义,DEHN 与 Web 应用管理员、授权用户或访客之间不订立使用协议。

3. 服务的使用

3.1 除 GTU 第 3.1 条规定的最低要求外,客户如需使用本服务,还必须拥有至少一台智能 DEHN 设备的访问权限,该设备须列于 https://www.dehn-international.com/en/solutions/energy/wind-power/dehnsphere/dehnsphere-service-description 提供的服务说明中,并已连接至 DEHNsphere 云。此外,客户还必须具备互联网连接以及足以传输数据的数据传输速率。 

3.2 客户负责确保在其责任范围内建立并维持访问和使用本服务所需的技术条件。这也包括正确安装、使用、维护和运行相关的智能 DEHN 设备。

4. DEHN 提供的服务

4.1 本服务的内容、范围和质量仅以 https://www.dehn-international.com/en/solutions/energy/wind-power/dehnsphere/dehnsphere-service-description 提供的服务说明为准。

4.2 本服务仅用于协助或支持客户的业务运营,不能替代客户及其员工为确保智能 DEHN 设备正确、完整地测量和记录数据而进行的独立检查和审慎评估。对装有智能 DEHN 设备的设施进行妥善、定期的维护,完全由客户和/或设施的所有者和/或运营者负责,且必须独立于智能 DEHN 设备所测量和记录的数据进行。是否对装有智能 DEHN 设备的设施进行计划外检查,完全由客户 和/或设施的所有者和/或运营者决定,且该决定必须独立于智能 DEHN 设备所测量和记录的数据作出。本服务不免除客户和/或设施的所有者和/或运营者对其装有智能 DEHN 设备的设施所承担的责任。

4.3 DEHN 保留使用分包商提供本服务的权利。

5. 使用权

5.1 根据第 2.3 条确认注册后,DEHN 在用户协议有效期内授予客户一项非排他性、不可转让、有时限且不可再许可的权利,以按照本 STU 及 GTU 使用 DEHNsphere。 

5.2 客户授予 DEHN 一项非排他性、不受地域限制的使用权,用于将客户在其 Web 应用账户、Web 应用用户账户及 Web 应用访客账户下保存在 DEHNsphere 云中的数据和信息用于本 STU 所述目的。该使用权涵盖客户已连接至 DEHNsphere 云的 DEHN 智能设备保存在 DEHNsphere 云中的所有数据和信息,尤其是相应 DEHN 智能设备的服务说明中所列的数据,服务说明请参见 https://www.dehn-international.com/en/solutions/energy/wind-power/dehnsphere/dehnsphere-service-description。DEHN 有权为提供服务之目的收集、复制、处理、使用和保存这些数据和信息,并有权将其转交给服务提供商。 

5.3 DEHN 保留在用户关系存续期间及终止后使用、评估和保存 DEHNsphere 云中所保存数据和信息的权利,用于改进服务、开发新功能和/或新产品,或用于统计目的。仅当第三方为 DEHN 的分包商或顾问且负有保密义务时,方可向其提供或转交数据或信息。

5.4 DEHN 有权使用、进一步开发或转交在提供服务过程中获得的数据,用于改进服务、开发新功能和/或新产品,或用于统计目的。所获得的数据仅以汇总、匿名化及假名化的形式公开。

5.5 DEHN 不会利用 DEHNsphere 云中保存的数据和信息推断客户的财务状况、资产或生产方式,也不会出于此目的向第三方披露这些数据和信息。

5.6 客户须确保,按合同约定使用其 Web 应用账户、Web 应用用户账户及 Web 应用访客账户下保存在 DEHNsphere 云中的数据和信息时,不侵犯任何第三方权利(例如著作权或专有技术保护)。 

5.7 如第三方(包括 Web 应用管理员、授权用户、受邀访客及其他客户)就客户账户下保存在 DEHNsphere 云中的数据和信息主张权利,客户应使 DEHN 免于承担由此产生的一切索赔以及法律抗辩措施所产生的费用和支出。DEHN 的其他更广泛权利不受影响,无论其法律依据为何,包括损害赔偿请求权,以及禁止主张上述权利的 Web 应用管理员、授权用户、受邀访客及其他客户使用 DEHNsphere 的权利。

6. 费用

6.1 DEHN 根据本 STU 的规定,免费向客户提供 DEHNsphere 的 Web 应用账户使用权。

6.2 使用 DEHNsphere 提供的其他功能时,可能适用不同的收费规定。

7. 责任

7.1 对于人身伤害、欺诈意图,以及由 DEHN 的法定代表人或履行辅助人故意或重大过失造成的一切损害,DEHN 承担无限责任。

7.2 除此之外,DEHN 原则上仅在其应对违约负责时,就违反重要合同义务承担责任。重要合同义务是指对协议的正常履行至关重要、另一方通常有权信赖其履行,且一旦违反即危及协议目的实现的合同义务。违反此类重要合同义务的责任,在金额上以订立协议时可预见的典型损失为限。

7.3 对于违反 Web 应用 DEHNsphere 及 DEHNsphere 所提供其他功能的用户协议中的重要合同义务,可预见典型损失的上限为每起损害事件 15,000.00 欧元。

7.4 除此之外,DEHN 对过失造成的损害不承担责任。此规定同样适用于 DEHN 的法定代表人和履行辅助人。

7.5 上述责任限制不适用于 DEHN 明确作出明示保证的情形,也不适用于依据德国《产品责任法》(Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG)承担责任的情形。

7.6 对于订立协议时已存在的缺陷,排除无过错赔偿责任。

7.7 针对 DEHN 及其法定代表人和履行辅助人的赔偿请求权,原则上自产生之日起一年后失效。第 7.1 条所述情形以及依据德国《产品责任法》(Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG)承担的责任除外。

8. 用户管理、停用网络应用程序用户账户和网络应用程序访客账户

8.1 网络应用程序 DEHNsphere 以及 DEHNsphere 下提供的其他功能的角色和权限分配,由服务的用户管理功能控制。

8.2 首次登录后,网络应用程序管理员可依据第 2.6 条代表客户向一名或多名授权用户授予写入、读取和管理权限,其权限等同于网络应用程序管理员。如果授权用户获得与网络应用程序管理员相同的权限,则就本 STU 和 SLC 而言,该授权用户亦视为网络应用程序管理员。网络应用程序管理员在所有服务中均拥有所分配的角色及其相关权限。网络应用程序管理员在网络应用程序 DEHNsphere 内以及网络应用程序 DEHNsphere 下提供的功能中,均拥有该角色及其相关权限。

8.3 客户有权停用执行注册的网络应用程序管理员的账户。前提条件是:停用前,已依据第 2.6 条向至少一名授权用户授予等同于网络应用程序管理员的权限。客户有权停用等同于网络应用程序管理员的网络应用程序用户账户。在服务期限内,必须至少有一(1)名网络应用程序管理员。

8.4 客户可随时停用其网络应用程序账户下设立的网络应用程序用户账户和网络应用程序访客账户,无需事先通知。

8.5 如果授权用户和/或网络应用程序管理员离开客户公司,或因其他运营原因需撤销授权用户和/或网络应用程序管理员的访问权限,客户负责停用其网络应用程序账户下设立的网络应用程序用户账户。

8.6 如需撤销访客的访问权限,客户负责停用其网络应用程序账户下设立的网络应用程序访客账户。

8.7 在第 8.3 条至第 8.6 条所述情形下,如因技术或任何其他原因无法停用或转移,客户必须立即通知 DEHN。

9. 期限和终止

9.1 DEHNsphere 网络应用程序账户的用户协议无固定期限。

9.2 客户可依据以下第 9.3 条和第 9.4 条,随时终止 DEHNsphere 网络应用程序账户的用户协议,无需遵守通知期。

9.3 如果客户在 DEHNsphere 网络应用程序账户下通过预订许可证套餐,就 DEHNsphere 下提供的其他功能订立了用户协议,则终止 DEHNsphere 网络应用程序账户的用户协议时,客户就 DEHNsphere 下所订阅其他功能的所有用户协议将同时自动终止。

9.4 如客户在 DEHNsphere 的 Web 应用程序账户下,通过付费预订许可证套餐,就 DEHNsphere 提供的其他功能订立了具有特定期限的使用协议,则不同于第 9.3 条的规定,客户就 DEHNsphere 下所订阅的上述其他功能订立的使用协议,其终止仅在相应期限届满时生效。同时,DEHNsphere 的 Web 应用程序账户使用协议,其终止仅在 DEHNsphere 下所订阅功能的最后一份付费使用协议终止时生效。在 DEHNsphere 下所订阅功能的最后一份付费使用协议终止之前,DEHNsphere 的 Web 应用程序账户保持激活状态。对于 DEHNsphere 下所订阅的付费功能,期限尚未届满的使用协议在相应付费期限届满前继续有效。自收到终止通知至终止生效期间,客户无法在相关 Web 应用程序账户下,通过为 DEHNsphere 提供的其他功能预订许可证套餐,订立任何新的 DEHNsphere 使用协议。

9.5 如 DEHNsphere 仅有一(1)名 Web 应用程序管理员,则 GTU 第 8.3 条和第 8.4 条比照适用。尤其是,与该 Web 应用程序管理员关联的 DEHN 网络账户终止,将导致在该 DEHN 网络账户下订阅的 Web 应用程序 DEHNsphere 自动终止(依据 GTU 第 8.3 条)。或者,如客户就 DEHNsphere 提供的其他功能订立了使用协议,则与该 Web 应用程序管理员关联的 DEHN 网络账户终止,尤其还将导致客户就 DEHNsphere 下所订阅的其他功能订立的所有使用协议终止。但前提是,Web 应用程序 DEHNsphere 的终止以及客户就 DEHNsphere 下所订阅的其他功能订立的使用协议的终止,均仅在相应期限届满时生效(依据 GTU 第 8.4 条)。

9.6 如 DEHNsphere 至少有两(2)名 Web 应用程序管理员,则 GTU 第 8.3 条和第 8.4 条不适用。某一 Web 应用程序管理员的 DEHN 网络账户终止,既不影响客户的 Web 应用程序 DEHNsphere 的期限,也不影响客户就 DEHNsphere 下所订阅的其他功能订立的使用协议。对于终止账户的 Web 应用程序管理员,其使用 Web 应用程序 DEHNsphere 的账户以及其访问 DEHNsphere 下所订阅其他功能的权限,将在其 DEHN 网络账户终止的同时被停用。

9.7 DEHNsphere 使用协议终止时,以下账户均将被停用:客户的 DEHNsphere Web 应用程序账户、在该 Web 应用程序账户下开设的所有 Web 应用程序用户账户,以及在该 Web 应用程序账户下开设的所有 Web 应用程序访客账户。保存在 DEHNsphere 云中的数据将在使用协议终止满四(4)周后删除。在这四(4)周内,DEHN 将为客户提供条件,使其能够以通用标准格式导出其提供的内容。