适用于氢电解系统的 DEHNconcept 规划服务
FEST GmbH 为绿氢解决方案的交钥匙建设和维护提供设计、规划和生产服务。
借助 DEHNconcept 规划服务,我们为 FEST 集团制定了电解槽防雷方案。通过确定 LPS 等级,可以评估建筑物的危险潜力,并精确布置所有接闪杆,为系统形成最佳保护范围。

DEHN 解决方案
为电解槽制定防雷方案
客户
FEST GmbH
行业
能源生产
服务
DEHNconcept 规划服务
挑战
氢是能源转型的关键组成部分,因此日益受到工业界的关注。但氢比其他气体更易燃,处理时爆炸风险较高。因此,系统运营商有义务制定并实施全面的保护方案。
全面的保护方案包括外部防雷、接地/等电位连接和电涌保护。针对电涌和雷击,必须考虑 Ex 区域和 Ex 系统组件,并对其加以保护。
为确定并尽量降低直接和间接雷击的危害及后果,TRGS 751 和 TRGS 723 这两项技术规则具有决定性作用。防雷方案保护 0 区和 1 区的潜在爆炸危险区域,以及可能遭受直接雷击的设施部件,例如排气管、烟囱、地上储罐和管道。
解决方案
借助 DEHNconcept 规划服务,我们为 FEST 集团制定了电解槽防雷方案。此类方案的规划内容包括风险分析、防雷/接地系统的 3D 规划图以及电涌保护规划。其基础是依据 DIN EN 62305 第 2 部分——风险管理进行的风险分析。该分析确定 LPS 等级,并据此评估建筑物的风险潜力。
经计算,FEST 集团设施的 LPS 等级为“LPL II”,并在此基础上编制了 3D 规划图。采用滚球法精确布置接闪杆,为系统形成保护范围。
有效的系统保护需要采用整体方法。因此,外部防雷系统辅以协调配合的电涌保护方案。所有从外部引入建筑物的电源线、数据线和导体均已纳入考虑。借助 DEHNplan 软件许可证,FEST 集团今后还可扩展规划、纳入更多设施部件,并相应调整接闪杆的位置。
下载参考案例
FEST GmbH
DEHN 保护氢电解系统
更多参考项目

Langmatz
在路灯照明领域,许多地方政府和市政公用事业公司正在改用 LED 技术。

Bender
电能质量测量设备在发生浪涌时也必须可靠运行。Bender 采用 DEHN 的专业解决方案来保护其电能质量分析仪。

INSYS
为最大限度减少系统和机器的计划外停机,INSYS 在其预测性维护方案中采用 DEHN 的专业防护解决方案。

INTILION
INTILION 选择了 DEHN 的综合保护方案,以确保其电池储能系统长期、安全地可用。

Netze BW GmbH
DEHN 为低压系统中用于智能电网的数字测量技术提供防护。

VARTA Storage GmbH
为确保其集装箱储能系统持久、安全地可用,VARTA 选择了 DEHN 的综合防护方案。

IDS GmbH
IDS GmbH 采用 DEHN 的综合解决方案,为其紧凑型 ACOS 730 小型远动终端提供防雷和浪涌保护。

Ingenieurbüro Pfeffer
Pfeffer 工程事务所采用 DEHN 的解决方案,保护其智能变电站免受雷电和浪涌损害。

WAGO 远动解决方案
DEHN 保护用于电网监测的 WAGO 远动解决方案,使其免受雷电和浪涌损害。