DEHNsphere 许可条款

版本日期:2026年8月1日

1. 适用范围

1.1 本特别许可条件(以下简称“SLC”)适用于客户为智能 DEHN 设备预订许可包后,使用 DEHN SE(地址:Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt, 德国,以下简称“DEHN”)通过 Web 应用程序 DEHNsphere 提供的其他附加功能(以下统称为“服务”)。 

1.2 除本 SLC 外,“DEHN Web 账户及 Web 应用程序通用使用条款”(“GTU”)和“Web 应用程序 DEHNsphere 特别使用条款”(“STU”)同样适用。 

1.3 DEHN 保留随时修改本 SLC 的权利,修改对未来生效,且无需说明理由。DEHN 将以适当形式(例如向注册时提供的电子邮件地址发送电子邮件)将修改内容告知客户。客户有权在收到 DEHN 修改通知后 4(四)周内终止 Web 应用程序 DEHNsphere 其他功能的使用协议。 如客户未在此期限内终止使用协议,则视为接受修改后的 SLC。DEHN 将在修改通知中单独向客户说明该 4 周期限的意义。如本 SLC 的修改影响 DEHN 提供的服务,并导致服务功能显著减少,则适用 GTU 第 4.8 条。

2. 协议的订立

2.1 使用服务的前提是客户同意本 SLC,并为 Web 应用程序 DEHNsphere 的其他功能至少预订一个智能 DEHN 设备许可包

2.2 Web 应用程序 DEHNsphere 的 Web 应用程序管理员可代表客户,为 Web 应用程序 DEHNsphere 的其他功能预订智能 DEHN 设备许可包。Web 应用程序 DEHNsphere 的 Web 应用程序管理员同时也是 Web 应用程序 DEHNsphere 其他功能的 Web 应用程序管理员(以下简称“Web 应用程序管理员”)。

2.3 Web 应用程序 DEHNsphere 其他功能的智能 DEHN 设备许可包可通过 DEHN 提供的预订表单进行预订。Web 应用程序管理员填写所有必填字段并代表客户同意本 SLC 后,即可向 DEHN 发送针对特定数量智能 DEHN 设备的预订。DEHN 收到针对预订中所列数量智能 DEHN 设备的 Web 应用程序 DEHNsphere 其他功能许可包预订后,客户与 DEHN 之间即订立 Web 应用程序 DEHNsphere 其他功能的使用协议。  

2.4 按照第 2.3 条成功预订后,Web 应用程序管理员有权通过 Web 应用程序账户使用服务。 

2.5 在为特定数量智能 DEHN 设备预订的许可范围内,Web 应用程序管理员可授权客户的员工针对该数量的智能 DEHN 设备使用 Web 应用程序 DEHNsphere 的其他功能。除写入和读取权限外,Web 应用程序管理员还可授予授权用户以下权利:授权客户的其他员工针对已预订数量的智能 DEHN 设备使用 Web 应用程序 DEHNsphere 的其他功能。

2.6 以授权用户身份使用 Web 应用程序 DEHNsphere 其他功能的前提是:已按照 STU 第 2.6 条为该授权用户开设 DEHNsphere 的 Web 应用程序用户账户,且该 Web 应用程序用户账户未按照 STU 第 9.2 条被停用。

3. 服务的使用

3.1 除 GTU 第 3.1 条规定的最低要求外,客户使用本服务还须满足以下条件:客户须拥有至少一台智能 DEHN 设备的访问授权,该设备须列于服务规范中,并已连接至 DEHNsphere 云。服务规范见 DEHNsphere 服务说明。此外,客户还须具备互联网连接,且数据传输速率足以传输相关数据。

4. DEHN 提供的服务

4.1 本服务的内容、范围和质量仅以服务规范为准。服务规范见 DEHNsphere 服务说明。

5. 使用权

5.1 根据第 2.3 条完成预订后,DEHN 在用户协议有效期内授予客户一项使用权,用于按照本 SLC、STU 及 GTU 的规定使用 DEHNsphere 网络应用程序的其他功能。该使用权为非独占、不可转让、有时间限制且不可再许可的权利。 

5.2 客户授予 DEHN 一项非独占且不受地域限制的使用权。该使用权针对通过 DEHNsphere 网络应用程序的其他功能保存在 DEHNsphere 云中的数据和信息,用于本 STU 规定的目的。该使用权适用于客户已连接至 DEHNsphere 云的智能 DEHN 设备保存在 DEHNsphere 云中的所有数据和信息。这尤其包括服务规范中针对相应智能 DEHN 设备列出的数据,服务规范见 DEHNsphere 服务说明 。DEHN 有权为提供本服务之目的收集、复制、处理、使用和保存上述数据和信息,并有权将其转交给服务提供商。

5.3 DEHN 保留在用户关系存续期间及终止后使用、评估和保存 DEHNsphere 云中所存数据和信息的权利。其目的为改进本服务、开发新功能和/或产品,或用于统计。仅当第三方为 DEHN 的分包商或顾问且负有保密义务时,DEHN 才会向其提供或转交数据或信息。

5.4 DEHN 有权使用、进一步开发或转交在提供本服务过程中获得的数据。其目的为改进本服务、开发新功能和/或产品,或用于统计。所获数据仅以汇总、匿名化和假名化的形式公开。

5.5 DEHN 不会利用 DEHNsphere 云中保存的数据和信息推断客户的财务状况、资产或生产方式,也不会为此目的向第三方披露上述数据和信息。

5.6 DEHNsphere 网络应用程序其他功能的使用权范围,根据客户预订的许可套餐确定。这尤其包括可使用其他功能的智能 DEHN 设备的最大数量。

6. 费用

6.1 本服务的应付费用,按照预订许可套餐时所列明的价格计算。

6.2 DEHN 保留不时调整收费模式的权利。调整仅适用于续订或新订许可套餐,不影响正在执行的许可套餐。DEHN 将及时将费用调整通知客户,且至少在调整前 6(六)周通知。如客户不同意费用调整,可根据第 7.3 条终止相应许可套餐,自期限届满时生效。

6.3 对于涵盖最多 20(二十)台智能 DEHN 设备的许可套餐,本服务提供 6(六)个月的免费测试期(以下简称“测试期”)。每位客户仅可享受一次测试期,除非客户获得 DEHN 另行提供的额外免费测试期。客户可随时开始测试期,前提是在测试期开始时,客户的 DEHNsphere 网络应用程序账户尚未终止。测试期届满后,测试期许可套餐的用户协议自动终止,无需另行发出终止通知。测试期结束后,客户须为测试期所涵盖的智能 DEHN 设备预订付费许可套餐,方可继续付费使用 DEHNsphere 网络应用程序针对这些设备的其他功能。 

6.4 每个许可包的应付费用支付义务在预订时产生,除非该许可包属于第 6.3 条规定的免费试用期。 

6.5 无论是否实际使用服务,均须支付应付费用。

6.6 如根据 GTU 第 4.7 条停止提供服务,DEHN 将向客户退还已预订许可包剩余期限内的已付费用。该剩余期限指客户因服务停止提供而无法再使用服务的期限。

6.7 应付费用须在收到发票后立即全额支付,不得扣减。

6.8 如客户逾期付款,DEHN 有权根据《德国民法典》(Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)第 288 条,要求支付高于相应基准利率 8 个百分点的逾期利息。如 DEHN 能证明逾期损失更高,DEHN 有权要求赔偿该更高金额。客户有权证明 DEHN 遭受的逾期损失较低。

6.9 尽管有第 6.8 条的规定,如未支付或逾期支付应付费用,DEHN 可封锁客户、网络应用程序管理员、授权用户和访客对网络应用程序 DEHNsphere 相关其他功能的访问权限。DEHN 根据 GTU 第 8.9 条享有的权利不受影响。

6.10 客户无权以(i)DEHN 有争议的反请求或(ii)尚未最终确定且不可撤销的反请求进行抵销,亦无权就此主张留置权。

7. 期限与终止

7.1 网络应用程序 DEHNsphere 其他功能的使用协议无固定期限。仅当客户终止所有许可包时,该协议方告终止。

7.2 网络应用程序 DEHNsphere 其他功能的每个许可包期限为 12(十二)个月。期限自根据第 2.3 条预订许可包时开始。 

7.3 许可包期限届满时自动延长 12(十二)个月,除非客户通过发出通知以常规方式终止该许可包,并于期限结束时生效。

7.4 如 DEHN 在客户预订时为许可包提供试用期,则该许可包试用期的使用协议在试用期届满时自动终止,无需另行发出终止通知。 

7.5 除此之外,客户不得以常规方式终止许可包。

7.6 网络应用程序 DEHNsphere 其他功能的使用协议终止后,客户、网络应用程序管理员、授权用户和访客对受终止影响的网络应用程序 DEHNsphere 其他功能的访问权限将被封锁。只要相应的 DEHNsphere 网络应用程序账户处于激活状态,通过网络应用程序 DEHNsphere 其他功能保存的数据将继续保留。网络应用程序 DEHNsphere 的使用协议终止四(4)周后,保存在 DEHNsphere 云中的数据也将被删除。在这 4(四)周结束前,DEHN 将为客户提供以常用标准格式导出其所提交内容的途径。