DEHN protege la ESA (European Space Agency)

La Estación de Cebreros -DSA 2 (Deep Space Antenna 2), situada en la localidad de Cebreros – Avila, dispone de la primera antena de espacio profundo que hay en toda Europa y una de las tres antenas de espacio profundo mundial que ha desarrollado la ESA (European Space Agency), junto a las existentes en Nueva Norcia (Australia) DSA 1 y Marlagüe (Argentina) DSA 3.

Para un funcionamiento seguro sin paradas injustificadas de la estación, DEHN Ibérica ha diseñado e instalado un sistema de protección contra rayo y sobretensiones (SPCR) de nivel I (NPR I), según UNE EN 62305, en cada uno de los edificios y sistemas de energía y telecomunicación que forman la estación terrestre.

El sistema de captación contra rayos se ha calculado según el método de esfera rodante y se ha implementado combinando conductores mallados (jaula de Faraday) y puntas captadoras (puntas Franklin), asegurando la distancia de separación “s”, que evite la formación de saltos de chispas incontrolados al paso de la corriente de rayo con estructuras activas y equipos de cubiertas, mediante distancia de separación física o a través del conductor especial resistente a alta tensión modelo HVI Conductor. El cálculo de la distancia de separación “s” necesaria se ha realizado de acuerdo con las directrices de la normativa UNE EN 62305.

La protección interna de los sistemas de energía en baja tensión se ha realizado en las acometidas principales del edificio eléctrico mediante descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones basados en tecnología RADAX Flow modelo DEHNventil M TNS 255 FM y en cada uno de los cuadros principales de los diferentes edificios mediante descargadores de sobretensión basados en tecnología ACI modelo DEHNguard M ACI TNS 275 FM.

back to top