DEHN Ibérica protege contra sobretensiones CN1 planta fotovoltaica 'Puerto Libertad'

Acciona ha culminado en 2018 el montaje de la planta fotovoltaica ‘Puerto Libertad’ en el desierto de Sonora (México), una instalación de 404,57 MWp de potencia, que es la mayor planta renovable nunca construida por la compañía. El proceso ha sido llevado acabo en dos meses, entre el 19 de octubre y el 19 de diciembre del año 2108, en el que se han instalado más de un millón de paneles fotovoltaicos, concretamente 1.072.909, con una potencia asociada de 356,02 MWp.

La compañía ha construido esta instalación en la modalidad de llave en mano para el consorcio propietario de la misma, participado al 50% por la compañía y por  Tuto Energy (grupo Biofields). Con una  inversión total prevista de 303 millones de euros. La planta ‘Puerto Libertad’ se pondrá en marcha a lo largo del primer cuatrimestre de 2019.

“Nunca hasta ahora habíamos alcanzado tal ritmo de actividad en la construcción de una planta fotovoltaica. En ‘Puerto Libertad’ hemos alcanzado dinámicas de trabajo muy eficientes, nacidas de experiencias de plantas anteriores, que nos han permitido culminar el montaje de la planta en un plazo récord y contribuir así al destacado incremento de nuestra potencia instalada en México”, ha manifestado Miguel Angel Alonso, director general de Acciona Energía México.

La construcción de la planta ha dado trabajo a una media de 600 personas con picos de actividad en los que se han alcanzado los 1.300 trabajadores. En la fase de operación, dará empleo estable a 38 personas.

La planta fotovoltaica ‘Puerto Libertad consta de 1.222.800 paneles de silicio policristalino instalados sobre 1.496 estructuras de seguimiento horizontal, con una superficie de captación solar de 2,4 km2, lo que equivale a 333 campos de fútbol profesionales.  Está ubicada en el municipio del mismo nombre, junto a la costa del Mar de Cortés, en el golfo de Baja California, a unos 200 kilómetros al noroeste de Hermosillo, capital del estado de Sonora.

La planta producirá anualmente unos 963 gigavatios hora (GWh) de energía, capaces de atender la demanda eléctrica de 583.000 hogares mexicanos. Dado su origen renovable, esta producción evitará la emisión a la atmósfera de 925.443 toneladas de CO2 en centrales de carbón, con un efecto depurativo para la atmósfera superior al de 46 millones de árboles.

back to top